This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:与 FPGA Basys 3板连接

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776571/vsp5610-interfacing-with-fpga-basys-3-board

器件型号:VSP5610

您是否为 ADC 传感器与 FPGA basys 3电路板的连接提供支持、如果您提供 VHDL 代码用于与 ADC 传感器的连接、那么适用于 CCD AFE 的任何 ADC 系列也会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vishnu,

    我想让这次对话离线。
    请发送电子邮件至 praveen.aroul@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我想知道您能不能帮助我。 我给你发了一封邮件。

    此致

    R.Vishnu Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishnu,

    我将关闭在线帖子、因为我们正在离线继续我们的讨论。