This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734:DAC 读取控制

Guru**** 2823175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764317/dac8734-dac-read-control

器件型号:DAC8734

大家好、我叫 MAN Young Kim


您目前正在使用 DAC 8734器件  

有一些问题我无法阅读器件的一部分。

读取 cmd (第一个)

示例)(MOSI)写入0000 0100 0000 0000 0000 0001

   (MOSI)读取1000 0100 0000 0000 0001   


从器件直接获取输出引脚的结果

读取结果 数据(MISO):0000 1000 0000 0000 0010  

2.读 cmd (秒)

示例)(MOSI)写入0000 0100 0000 0000 0000 0001

   (MOSI)读取1000 0100 0000 0000 0001   

读取结果 数据(MISO): 1000 0100 0000 0000 00001   

读 CMD 第二个正常操作


我想知道为什么它不是从第一个开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    下周一、我团队的 Utam 将为您介绍此主题。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您的查询。 看起来您的第一个读取数据包已左移1位。 我不知道为什么会发生这种情况。 您能否上传两种条件的一些示波器截图? 这将告诉我们编程是否有问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    应用工程师、Precsion DAC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读取 cmd (第一个)

    示例)(MOSI)写入0000 0100 0000 0000 0000 0001

       (MOSI)读取1000 0100 0000 0000 0001   

    第一个波形捕获  


    从器件直接获取输出引脚的结果

    读取结果 数据(MISO):0000 1000 0000 0000 0010  

    2.读 cmd (秒)

    示例)(MOSI)写入0000 0100 0000 0000 0000 0001

       (MOSI)读取1000 0100 0000 0000 0001   

    读取结果 数据(MISO): 1000 0100 0000 0000 00001   

    第二次波形捕获  

    第二个波形正常运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    在读取命令之后看不到 NOP 命令。 由于采用 FIFO 架构、读回值始终出现在读取命令之后的下一帧中。

    我假设您的第二个 SPI 帧从第一个帧读回数据。 您可以更改这两个命令以查看我的解释是否不正确。

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您对此问题是否有任何更新?

    此致、
    Uttam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Uttam sahu
    已解决上述问题。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。 我现在将关闭该线程。

    此致、
    Uttam