This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC 转换时间测量

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777546/adc128s102-adc-conversion-time-measurement

器件型号:ADC128S102

你(们)好

在测试 ADC128S102的过程中、我想验证转换时间测试(13个时钟周期)的数据表规格。  

您能不能为我提供转换时间测试的测试程序。

谢谢、

Sunitha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件总共需要16个 SCLK 周期来完成一个转换周期。 此转换周期由两个阶段组成、即采集(跟踪)阶段和转换(保持)阶段。 ACQ 阶段最多为3个时钟周期、转换为13个时钟周期。

    根据您所需的采样率、这将决定使用的时钟频率。 例如、1MSPS 的最大采样率。 这意味着最大时钟频率需要使用16MHz。

    这些问题与以下方面有关:

    采样率:1MSPS = 1MHz;以秒为单位、每采样为1/1MHz = 1us。

    这意味着、在1个采样中、最后1us、器件需要16个时钟周期。 因此

    时钟周期= 1us / 16 = 62.5ns、以赫兹为单位、这是1/62.5ns = 16MHz (时钟频率)

    然后、转换阶段将是13个时钟脉冲(周期)= 13 * 62.5ns = 0.813us

    然后、采集阶段将是3个时钟脉冲(周期)= 3* 62.5ns =0.188us

    您可以通过添加它们并将其与预期的采样率匹配来检查它是否等于输出

    0.813us + 0.188us = 1us

    希望这对您有所帮助。

    Cynthia