This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:数据表中的基准滤波器建议与 EVM

Guru**** 2526310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766706/dac81408-reference-filter-recommendations-in-datasheet-vs-evm

器件型号:DAC81408

  1. 数据表显示、将330pF 电容从 REFCMP 连接到 REFGND、但 EVM 连接1000pF。 假设数据表中的值至少为330pF 是否安全?
  2. 数据表还指出、REF 和 REFGND 之间至少使用150nF 来过滤基准输出、但 EVM 显示100nF。 该电容器的位置和最小值对于外部基准是否至关重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、

    我的同事将在星期一对此作出答复。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、

    感谢您的查询。 数据表始终是任何器件的最佳参考。 根据 EVM 设计发布的 IC 开发阶段、可能会有一些不一致之处、可能会在下一个版本中得到纠正。

    因此、对于 REFCMP、使用330pF;对于 REF、使用数据表中指定的150nF。

    希望能回答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师