This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7952:ADC SENSE 100R 串联电阻故障

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777133/ads7952-adc-sense-100r-series-resistance-failure

器件型号:ADS7952

大家好、

我们遇到 ADC SENSE 100R 电阻器有时无法打开的情况。 要了解更多详细信息、请在下面找到所附电路。 24V 电源正在减少、并使用 RC (100R 和470pF)进行滤波、然后提供给外部 ADC。

Q1:我们有时看到串联电阻100R 发生故障。 请告诉我们是否需要将电阻器更改为更高的值。 或者您是否看到任何其他故障原因。

Q2:470pF 电容器我能否将电容器增加到100nF 至470nF 以更好地过滤信号;这是用于其他噪声信号、我需要使用更大的电容器

Q3:ADS7952的输出将进入 FPGA (10M25SAE144C8G)进行 ADC 感应。 我们已经看到、进入 FPGA 引脚的第三条线路短路失败。 (详细信息请参考第三电路)。 我是说 SDI、SDO 和 CLK 线路。 请建议是否需要对电路进行任何修改以避免故障。

如果您需要更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的采样率是多少? 该器件是一个具有共享输入驱动运算放大器的多路复用输入。 使用此通用驱动输入运算放大器的一个好处是无需单独对每个输入进行滤波。 RC 滤波器与分压器串联的原因是否具体? 您可以移除 RC 滤波器并将24V 感应直接连接到 ADC。

    增加感测线路上 RC 滤波器上的滤波电容器将增加输入的稳定时间。 我建议使用通用运算放大器来进行滤波。

    观察运算放大器电路、可以看到输出端的 RC 滤波器似乎没有针对 ADC 进行优化。 使用 模拟计算器工具插入 ADS7952的细节、似乎电容器过大、并且运算放大器可能无法在 ADC 采集时间内完全驱动信号。 此外、运算放大器的带宽可能 不够好。 我建议对运算放大器和 ADC 进行仿真、以确保输入稳定。 高精度实验室视频:构建 SAD ADC 模型 将帮助指导您为 ADS7952创建一阶模型。

    我不确定我是否理解问题3、请您澄清一下吗?

    此致

    Cynthia