大家好、
我们遇到 ADC SENSE 100R 电阻器有时无法打开的情况。 要了解更多详细信息、请在下面找到所附电路。 24V 电源正在减少、并使用 RC (100R 和470pF)进行滤波、然后提供给外部 ADC。
Q1:我们有时看到串联电阻100R 发生故障。 请告诉我们是否需要将电阻器更改为更高的值。 或者您是否看到任何其他故障原因。
Q2:470pF 电容器我能否将电容器增加到100nF 至470nF 以更好地过滤信号;这是用于其他噪声信号、我需要使用更大的电容器
Q3:ADS7952的输出将进入 FPGA (10M25SAE144C8G)进行 ADC 感应。 我们已经看到、进入 FPGA 引脚的第三条线路短路失败。 (详细信息请参考第三电路)。 我是说 SDI、SDO 和 CLK 线路。 请建议是否需要对电路进行任何修改以避免故障。
如果您需要更多信息、请告诉我。