This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5808A:AFE5808A 帧时钟问题

Guru**** 2528720 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776461/afe5808a-afe5808a-frame-clk-issue

器件型号:AFE5808A
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVM

戴尔

我需要有关 AFE5808A 问题的帮助。

当 AFE5808A 的帧_CLK 输入到 FPGA (Cyclon 4)时、在 AFE5808A 的 UI 中输入"test PATTEREN"自定义数据会更改 AFE580A 的帧_CLK。

帧_CLK 是否会根据自定义数据输入的值发生变化?

 

 


谢谢你。

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5808A 器件。
    我将很快研究您的问题、
    并将在2-3天内返回给您。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    你过得怎么样?
    感谢您向我们展示两张图片。
    第一个问题是:图片上显示的蓝色信号代表什么?
    第二个问题是:此蓝色信号是否会使输出信号无法正常工作?
    (例如:如果测试图形设置为777、但输出信号不是777)
    第三个问题是:此蓝色信号(显示在图片上、其中两个信号不相同)是否也会受到其他测试图案的影响?
    (例如斜坡波形)?

    再次感谢您为我们拍摄的精彩照片。


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们的问题是为什么帧 CLK 值会根据 GUI 中的测试模式值发生变化。
    这是正常的吗?

    帧 CLK (40MHz)输入到 FPGA、测试引脚输出用于验证。

    我正在配置具有40MHz 时钟同步的逻辑、当输入频率发生变化时会发生逻辑错误。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、

    感谢您提供有关 AFE5808A 的更多详细说明。
    我们尝试使用 AFE5808A EVM 和 TSW1400EVM 数据采集板执行与您提到的相同的测试。
    我们以40MHz CLK 运行、并将自定义图形设置为0x777 (获取输出数据:代码1911)
    和自定义图形为0xFFF (获取输出数据:代码4095)。
    因此、两个图形输出信号看起来都很好。
    这两个帧时钟信号看起来相似、不同之处在于顶部时钟与其他地方耦合的高频尖峰相耦合。
    这可能会导致捕获的信号产生误差。
    因此、我们需要执行更多测量并检查是否可以看到样本帧 CLK。
    我们将很快通知您。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    帧 CLK 是否根据自定义图形值(0x777、0xFFF)变化?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    我们进行了测试(一个使用自定义模式0x777、另一个使用客户模式0xFFF)

    但两个帧时钟信号(40MHz)看起来相似、没有太大差异。

    1) 1)自定义模式0x777

    2) 2)自定义模式0xFFF

    谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    你过得怎么样?

    由于 AFE5808A 输出是 LVDS 信号、

    它需要遵循 AFE5808A 的数据表、如下所示:

    输出信号偏移应在1.1V 左右。

    每个输出信号大约为200mVpp (从我们的示波器捕获向您展示)

    (因此差分信号大约为400mVpp)。

    因此、请在 FPGA 数据采集端仔细检查这些硬件设置。

    谢谢!

    此致、