This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:申请电路设计审查

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765152/tsc2046e-requesting-circuit-design-review

器件型号:TSC2046E

您好!

我将在新项目中将 TSC2046IPW 用于7英寸、4线电阻式触摸面板。

因此、我想回顾一下我的原理图。

请参阅以下触摸屏规格和原理图、并告知我您的意见。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    面板和 IC 之间的 RC 滤波器可能会被包括在内、以减少噪声并有助于 ESD 保护。 TSC2046E 具有非常强大的 ESD 性能、可能不需要这么大的电容即可提供保护、但也可能需要滤波器来降低噪声。 您需要按照产品数据表第12页"触摸屏稳定"部分中的说明、平衡触摸屏稳定时间与噪声性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的建议。