This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292ECG-FE:ADS1292

Guru**** 2551640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766731/ads1292ecg-fe-ads1292

器件型号:ADS1292ECG-FE

即使软件安装正确、我的计算机也无法识别该板、它表示未连接固件。 我在 Windows 10上运行、手册指出了 Windows 7的最低要求、因此不确定现在出现的问题是什么。 我应该怎么做?

此外、如果有任何其他电路板已启用 ECG 传输、并且已安装蓝牙、我将尝试无线传输 ECG 信号。 还有其他建议吗?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carmen:

    感谢您的发帖!

    此主题应有助于在 Windows 10上安装: e2e.ti.com/.../656505

    您必须卸载所有内容(软件、驱动程序)并根据说明重新安装。

    遗憾的是、我们没有任何东西可以帮助进行蓝牙通信。