This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774698/ads131e08-ads131e08

器件型号:ADS131E08

您好!

我要处理这个相同的问题。 我使用 STM32H7 MCU 作为主机 CPU、但无法配置 ADC。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oskar、


    您提到您遇到了相同的问题、但您没有引用该帖子。 您能否发布指向您正在阅读的帖子的链接?

    对于配置器件时出现的通信错误和问题、我将首先对器件的状态进行一些基本检查。 确保器件通电、且/RESET 为高电平。 然后验证您使用的是正确的 SPI 模式(对于此器件、CPOL = 0和 CPHA = 1)。

    不是在上电后更改寄存器、而是首先读取寄存器(可能是前4个寄存器的 RREG)。 然后查看它们是否与默认寄存器值匹配。 如果器件未正确响应、我将重新检查我的所有连接、然后使用示波器检查 SPI 通信(/CS、SCLK、DIN、DOUT)、并查看器件中的内容以及器件如何响应。 通过示波器屏幕截图、您还应验证数据表第12页上的数字计时。

    如果您达到此点、请获取示波器屏幕截图、然后将图片发布在此处。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oskar、


    我完全听不到您的意见、因此我想我会检查一下您是如何使用 ADS131E08的。

    如果您能够配置 ADS131E08、那么我很高兴您能够使通信正常工作、但如果您仍然遇到问题、请重新发布。

    我现在将关闭此帖子、但如果您将帖子传回、该帖子将保持打开状态、我们可以再次处理此问题。


    吴约瑟