This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:使用 ADS1299ECG-FE 评估软件设置偏置控制寄存器时出现问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766441/ads1299-problem-setting-the-bias-control-registers-with-the-ads1299ecg-fe-evaluation-software

器件型号:ADS1299

您好!  

我想使用 ADS1299评估板和偏置控制寄存器测试反馈环路


当我同时按下两个极性时、  


仅更新了1个寄存器...





就像对 BIASENSN 寄存器没有控制一样。

我发现的唯一方法是将它们全部激活、但这不是我想要的。

我有解决方法或解决方法吗?

谢谢你  

Stephane


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stephane、

    感谢您指出这一点。 它实际上可能是软件中的一个错误。

    如果您已经单击了各个 BIAS_SENSx 位的切换按钮、并且未看到寄存器映射表中反映的设置、请尝试将寄存器设置保存到文本文件中。 GUI 屏幕顶部应该有一个菜单选项来执行此操作。 检查设置是否显示相同的值。

    如果保存的文本文件和 GUI 寄存器映射表显示的结果相同、并且您想要将读数设置为"0"的位、这可能表示寄存器写入不正确。 我将尝试在这里重复同样的问题。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    实际上、

    我保存了配置文件、并看到寄存器位未设置。

    我手动编辑了.CFG 文件并重新加载了它。

    它现在似乎起作用了。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Stephane! 我很高兴听到这个效果。

    此致、