This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102:ADC128S102

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762259/adc128s102-adc128s102

器件型号:ADC128S102

在 ADC128S102的 CS 被置为有效后、我会看到"数据输出"串行数据的前4位中的所有零之外的其他东西。

请参阅随附的文件、其中显示了数据表中的时序。  我用黄色突出显示、其中4位应该为零。  其余的数据输出流看起来正常、即12位 ADC 读数似乎与我向 ADC 提供的电压一致。

我可以提供更多详细信息、但我只是希望有人以前看到过这一点、并认识到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    前四位是否存在模式或一致性? 它们是否始终相同、或似乎取决于您使用的输入?

    很高兴听到您获得了正确的转换结果。 您是否使用已知的直流值来测试该值?

    您是否会分享数字通信的示波器快照、包括 SCLK、SDO、SDI、CS?  

    此致、Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢您花时间回答问题。

    我现在正在对电路板进行返工、以便按照顺序从 ADC128S102的 CH1输入添加一个2200pF 电容到接地。  当然、对于这个开关电容器 ADC、我没有将它包含在设计中。

    我没有机会了解 SPI 通信、但很快就会了解。

    但是、我认为、并且我想知道您的想法、问题在于跟踪、因为 ADC 在声明/CS 后的前三个 SPI SCLK 周期进入跟踪模式。  我猜跟踪模式依赖该电容器(不存在该电容器)来吸收反冲电荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否会指出推荐使用2200pF 电容器的位置?
    输入组件通常是为输入设计的。 通常、输入驱动电路由输出端具有 RC 滤波器的放大器组成、这是 ADC 的输入。
    当然、每个应用都有不同的需求、但所有应用都需要在 ADC 的要求时间内使输入趋稳。 您确定执行输入可以在 CH1输入端驱动该电容器吗? 如果您愿意、我们可以查看您的原理图。
    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Kenneth!

    ADC128S102测试进展如何? 您是否已解决问题?