This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC114:光电二极管反向偏置

Guru**** 2385110 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776674/ddc114-photodiode-reverse-bias

器件型号:DDC114
主题中讨论的其他器件:DDC112

您好!

我想将 DDC112/114与需要2至9V 反向偏置的光电二极管搭配使用。 组件数据表和 EVM 手册中均未提及此工作模式。 阴极始终接地、阳极连接到内放大器输入。 假设不可能向输入端添加偏置、即放大器的 IN+内部连接到 GND、我看到的唯一解决方案是将阴极连接到负电位。

此模式是否适用于 DD112/114、而不会影响转换性能?

您是否有其他建议用于正确使用带反向偏置光电二极管的 DD112/114?

谢谢大家、祝你一切顺利

Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    你过得怎么样?
    我会将您的问题转交给我们的小组系统工程师。

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    实际上、与 DDC 相关的 PD 反向偏置没有具体的规定。 您唯一需要确保的是电流流入器件(请参阅图3)、因为负摆幅限制为满量程的0.4%。 电流源是 PD、是否偏置或其他某个源无关紧要。 DDC 不知道差异、图3仅显示了一个可连接到 DDC 的电势传感器/配置。

    因此、正如您已经在电子邮件中指出的那样、您只需获取该图上器件的阴极并将其电压升高(至2至9V 的任何电压)。 再说一次、DDC 无关。 只要输入不饱和、它就将保持虚拟接地(PD 的阳极)、从而有效地对二极管施加反向偏置。

    当然、这意味着您将有一个暗电流(没有照明的情况下的电流)、该电流将流入 DDC (没有偏置的情况下不会发生这种情况)。 因此、您必须考虑到这一点、但这与 DDC 无关。 它将像任何其他流入它的电流一样直接测量它。 我们的经验是、许多客户不会反向偏置 PD、因此他们不必处理这种暗电流及其随温度的变化。 但是、如果您在校准例程中将这些考虑在内、您应该可以正常工作。

    希望这对您有所帮助、

    Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eduardo、

    非常感谢您的详细回答。

    我曾错误地说过、要将阴极电压设置为负值、而您正确地指出要施加正电压。  您对暗电流的考虑也是正确的。 我们使用的光电二极管应该在较小的反向电压下表现更好:我们将测试我们是否实际具有优势。 我对阳极电势只有一个疑问、但现在我意识到电流始终由 A 或 B 转换器集成、因此 IN 引脚始终与虚拟接地相连。

    最好

    Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 很高兴我们能为您提供帮助、并感谢您查看我们的器件! )

    此致、
    Eduardo