This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:Windows 10 GUI 问题。

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777660/ads1298ecgfe-pdk-windows-10-gui-problem

器件型号:ADS1298ECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1298RECGFE-PDK、 ADS1298R

您好!  

我按照 Saad Souabni 编写的步骤在 Windows 10上运行 ADS1298RECGFE-PDK。( )出于某种原因、在安装 NI-VISA 驱动程序后、在 NI-VISA USB 设备上检测到我的设备、 但是、当我开始加载 ADS1298R 软件时、它不起作用、并且在 NI-VISA USB 器件上不再检测到我的器件。 如果我对器件进行硬件复位、器件会工作一分钟、但同样、器件未被检测到。 为什么会出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sudarshan、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    安装过程中发生的事情很可能会发生。 确保驱动程序安装正确、如以下文章中所示: e2e.ti.com/.../743115

    如果这不起作用、解决问题的最佳方法通常是卸载所有组件并重新安装。 确保您使用管理员权限进行安装,并且防火墙不会阻止安装。