This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:3个 ADC 的电源需求

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, DAC38RF80, TPS62085, TPS7A7200, TPS62827, TPS62136, TPS63710, TPSM82480, TPS62180, TPS543B20, TPS543C20, TPS548D22, TPS548B22, TPS549D22, TPS549B22, TPS544C20, TPS53355
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774379/adc12dj3200-power-supply-desig-for-3-adcs

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80TPS62085TPS7A7200TPS62827TPS62136TPS63710TPSM82480TPS62180TPS543B20TPS543C20TPS548D22TPS548B22TPS549D22TPS549B22TPS544C20TPS53355

尊敬的 TI 团队:

我们计划在数据采集设计中使用 ADC12DJ3200和 DAC38RF80。 我们将使用三种 ADC12DJ3200和 DAC38RF80。

ADC 和 DAC 将有单独的 PCB。

现在、我首先要讨论三个 ADC 的 ADC12DJ3200电源设计。

由于 ADC12DJ3200是千兆采样 ADC、因此电源应无噪声。

数据表中一个 ADC12DJ3200的最大功耗为:

功率模式/JMODE

符号

电压(V)

典型流耗1 ADC (mA)

1个 ADC 的功耗(W)

电源模式4/JMODE3:双通道16通道 DDC 被旁路

IVA19.

1.9.

1260

2.394

IVA11.

1.1.

594

0.6534

IVD11.

1.1.

636

0.6996

 

 

 

总功耗

~ 3.8

我已经检查了 ADC12DJ3200 EVM 的推荐电压稳压器、并且在 EVAL 中使用了以下稳压器:

符号

电压(V)

直流/直流稳压器

电压稳压器 LDO

IVA19.

1.9.

TPS62085 (3A)

TPS7A7200 (2A)

IVA11.

1.1.

TPS62085 (3A)

TPS74401MRGWREP (3A)

IVD11.

1.1.

 

现在、三个 ADC 的功耗如下:

功率模式/JMODE

符号

电压(V)

三个 ADC 的典型电流消耗(mA)

3个 ADC 的功耗(W)

电源模式4/JMODE3:双通道16通道 DDC 被旁路

IVA19.

1.9.

3780

7.182.

IVA11.

1.1.

1782

1.9602

IVD11.

1.1.

1908年

2.0988

 

 

 

总功耗

11.241.

 

我们可以看到、三个 ADC 的电流消耗超过了 EVAL 板中使用的单个直流/直流稳压器的电流消耗。

我们计划对所有三个 ADC 使用单个直流/直流稳压器(对于1.1V 和1.9v 分别使用;如 val 中所述),并对三个 ADC 使用单个 LDO。

请推荐一些我们可以与 ADC12DJ3200搭配使用而不影响 ADC 性能的低噪声稳压器。

此外、如果大家建议一些电源设计方案、这将非常有帮助;我们应该为三个 ADC 选择单稳压器、或者所有三个 ADC 都应该由单独的稳压器供电。

 

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lalit、

    我们的一位专家正在研究这一问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Lalit
    您是否考虑了 ADC 电压调节块的特定输入电压?
    选择使用 EVM 电源与5V 电源配合使用、这是否仍然适合您的需求?
    在我了解这些详细信息后、我将为直流/直流和 LDO 提供一些建议。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、
    我们计划使用 EVM 中选择的5V 电压。
    但我们也可以使用12v。

    因此、请请求您为我们推荐5V 和12V 输入的稳压器。


    谢谢、
    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lalit、

    对于5V 输入、TPS62827类似于 TPS62085、可供使用。

    对于12V 输入电压、TPS62136是类似的、可供使用。

    有关为 DAC 上的 VEE 轨供电的信息、请参阅 TPS63710。 借助于其1A 输出、它应该能够为全部3个 DAC 供电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    您建议的 ADC 稳压器的最大输出电流为4A。
    三个 ADC 在1.9v 下的电流消耗约为3.8A。 这是稳压器要求和最大输出之间的裕度非常小。
    如果您可以建议使用高达6A 的稳压器、我们将处于更安全的状态、因为这也将涵盖损耗和浪涌电流等

    谢谢、
    Lalit
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lalit、

    如果您的最大可能输出电流低于4A、则没有问题。 如果您可能具有超过3.8A 的电流、则最好具有更高的电流。 4A 器件额定值是输出电流-直流/直流中的损耗已经包含在其中。

    如果您需要6A 器件、它们的尺寸要大得多。 我们有用于5V 输入电压的 TPSM82480模块和用于12V 输入电压的 TPS62180分立式模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    感谢您对 ADC 的建议。
    现在、如果我们讨论 DAC38RF80、对于三个 DAC、1V 数字电源消耗大约6.87A 的电流。
    如果我们可以找到一个而不影响 DAC 性能、则我们希望通过单个直流/直流稳压器为所有三种 DAC 供电。
    因此、请提供您对此的看法。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们提供额定电流为25A、30A 和40A 的器件:

    TPS543C20 (40A)/TPS543B20 (25A -同一引脚)、

    此系列器件具有 TPS548B22 (25A)/TPS548D22 (40A)、PMBus lite:TPS549D22/TPS549B22。

    30A 器件:TPS544C20、TPS53355

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lalit
    希望所提供的信息能解答您的问题。
    如果没有、请告知我们。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、
    感谢您提供有用的答案。
    如果需要其他东西,我会告诉您。

    谢谢、
    Lalit