This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5614:TLV5614按顺序加电

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5614

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766338/tlv5614-tlv5614-power-on-sequence

器件型号:TLV5614

大家好、团队、

TLV5614用于大规模生产项目。 TLV5614中约1%的器件会出现一个问题、即在 MCU 通过 SPI 总线配置 TLV5614之前、TLV5614的模拟输出 OUTA~OUTD 将输出5V 电压(芯片的模拟电源为5V)、这会导致机器异常运行。

正常工作机器模拟输出 OUTA~OUTD 输出的 TLV5614在配置前为0V 电压。 将故障芯片更换为良好的机器可能会导致同样的问题。

进一步研究发现、芯片的 AVDD 电源比 DVDD 早4ms 上电、在将上电序列修改为 DVDD 时故障消失、参考 TLV5614的规格、未发现上电时序说明。

TLV5614是否对加电时序有明确的要求? 输出端的 TLV5614芯片是否异常损坏?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    感谢您的查询。 故障可能是由于您所指出的电源造成的。 此器件本身没有明确的电源定序要求。 但是、绝对最大值表规定 AVDD 和 DVDD 之间的差值应小于+/-2.8V。 当这两个4ms 电源之间存在间隙时、可能超出此限制。 这可能会损坏器件。

    另请查看基准电压。 根据绝对最大值表、它们不应在 AVDD 之前打开。 这可能是另一个可能导致器件损坏的问题。

    希望这有助于调试该问题。 如果有任何新发现、请告知我们。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师