This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:当两个模拟输入短路时、我应该将其视为输出端?

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766461/ads1262-what-should-i-see-as-output-when-two-analog-input-short-circuited

器件型号:ADS1262

尊敬的 Chris:

我之前问过一些问题、建议对模拟输入短路以避免外部电路产生噪声。 我附加了电路原理图。 我的信号来自 AIN8。 我选择 AIN8和 AIN1 (直接连接到 VREF)作为 INPMUX。 我的信号 为1.25V +-350mV 最大值。无论我选择 AIN1和 AIN0通道(两者均短路并连接到 Vref)、还是 AIN8和 AIN9短路、我都得到250000 lsb 作为输出。 这是正常的还是应该得到相当零的值?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Celal、

    从原理图中、我注意到 XTAL1是浮动的。 如果您打算使用内部振荡器、请确保将 XTAL1连接到 GND。 如果没有该时钟、ADC 将无法工作。

    当测量 AIN0和 AIN1之间的差分电压时、您应该看到输出代码非常接近0 (注释代码是32位有符号代码、所以0xFFFFFFFF =-1)。