This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC9881:电源序列

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC9881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/768653/dac9881-power-supply-sequence

器件型号:DAC9881

您好!

我知道电源序列是 AVDD⇒IOVDD、参考。

但我的客户同时为 AVDD、IOVDD 和基准加电、
然后执行硬件复位(17引脚/RST)。
有问题吗?

当同时打开 AVDD、IOVDD 和基准电压时、
是否有可能损坏器件?


此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊塔比-圣、

    我认为数据表中电源序列注释背后的原因是 AVDD 电源是内部 POR 比较器的输入。 如果 IOVDD 首先出现、则数字接口尚未由 POR 初始化、这可能会导致器件损坏。 类似地、正极侧的 VREF ESD 结构连接到 AVDD、因此如果在 AVDD 之前施加 VREF、则 ESD 单元将正向偏置并导通至 AVDD、 这可能会损坏 ESD 单元、也可能会有效地对 AVDD 反向供电、进而损坏 POR 序列。

    如果所有电源同时出现、那么我认为不应该有任何问题或损坏风险。

    我认为验证的一个好方法是请求示波器捕获客户提出的电源电压。 如果发生意外情况、我们应该能够从这次捕获中观察到一些情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜克-圣、

    感谢你的答复。

    "设备损坏"的含义是什么?
    是销毁设备吗?

    或者它不能正常工作吗?

    此致、
    itabi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊塔比-圣、

    很抱歉、含糊不清。

    本质上、POR 电路对于触发内部存储器的读取序列至关重要、该读取序列包含许多用于在启动时配置器件的重要参数。 这可能包括但不限于修整系数、默认寄存器内容、在某些情况下甚至包括器件的分辨率设置。

    在这种情况下、器件不会受到永久损坏、但它可能会表现出某些意外属性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杜克-圣、

    感谢您的详细解释。

    POR 和硬件复位行为相同、不是吗?

    此致、
    itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊塔比-圣、

    不一定。 精确的功能因器件而异。 有时工程师会将硬件或软件复位称为直接作为 POR 或"深度复位"执行完整 POR。 在许多器件中、硬件/软件复位只是将内部寄存器恢复为默认值、但不会跳过我在上一个帖子中提到的内部存储器的完全重新加载。

    事实上、查看我的一些注释、我认为对于 DAC9881、硬件复位确实会触发完全 POR 或"深度复位"、但我将确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊塔比-圣、

    我几乎没有任何答案来确认这一点。 只需再向设计工程师介绍一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊塔比-圣、

    很抱歉耽误你的时间。 最后几天我都很不舒服,不得不花一些时间。

    我可以确认硬件复位将重新加载 OTP、但是为了确保 OTP 完全准确的锁存、我们建议复位脉冲宽度至少为1us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜克-圣、

    感谢您的深入确认。
    我们将使复位脉冲宽度至少为1us。

    此致、
    itabi