This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:当数据速率大于20SPS 且选择了 FIR 滤波器时会发生什么情况

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777144/ads1262-what-happens-when-data-rate-is-greater-than-20-sps-and-the-fir-filter-is-selected

器件型号:ADS1262

您好!
在数据表中、我无法找到启用 FIR 滤波时的行为、但稍后将数据速率设置为100SPS。

FIR 据称不适用于>20SPS 的情况。
我仍然获取数据。
ADS 使用不同的滤波器、还是在这种情况下我获得的数据关闭?

非常好的问候、

 Bernhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bernhard、

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    ADS1262数据表不太清楚这种情况下会发生什么。 我认为数据速率设置将优先于数字滤波器设置;因此、ADS1262很可能在 SINC1滤波器@ 100SPS 的条件下运行。 但是、我不建议有意采用这种方式对寄存器设置进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供此信息、

    非常好的问候、

     B.