This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1018:未使用的输入通道

Guru**** 2515525 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766302/ads1018-unused-input-channel

器件型号:ADS1018

ADS1018数据表建议将未使用的输入连接到 VDD 或未连接。  

将未使用的输入连接到 GND 是否存在问题?   不会将未使用的输入引脚保持断开/无连接 会使 ADC 输入暴露 在噪声中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carl、


    将未使用的输入绑定到接地不存在大问题。 提供此指导的最初动机是、未使用的输入接地时、ADC 输入泄漏电流(使用的输入)可能略有上升。 这更多地是使用24位 ADC 的串联输入滤波电阻的问题、并且 LSB 大小低于1uV。 但是、这不应该是该器件上的问题。

    对于未使用的开路引脚、器件中的多路复用器应将输入与噪声隔离。


    吴约瑟