This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP90098:RTD 数据的变化

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP90098, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760051/lmp90098-variations-in-rtd-data

器件型号:LMP90098
主题中讨论的其他器件: ADS1248

您好、

我正在从事 与 MCU 连接的 LMP90098工作。 3线 PT-100与 AFE 相连。 读取的数据有很大的变化。 我已经尝试了在 VIN0和 VIN1之间更改 RTD、VREFx1/2、电容器等的所有可能性、但变化仍然存在。 RTD 引脚上的电压是恒定的。 当我连接一个标准电阻器时、数据(温度)是恒定的。 尝试使用多个电阻器值进行此操作、每次数据都是恒定的。 但是、当我尝试从 RTD 读取时、会出现变化。 请在这里帮助我。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumangala、

    感谢您的发帖!

    您能否提供显示您的电路的原理图?
    UV、mV 或 V 的范围是否存在巨大变化?
    您是否正在使用后台校准或系统校准?
    哪些寄存器设置不是默认设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Alex、

    1. 下面是我的原理图设计。

    电压没有变化。 这些变化是电阻读数和等效温度的变化、是随机的。 也就是说、我们得到~112欧姆>> 31.2摄氏度、下一个读数将用于       25 摄氏度。 读数有时也为负值。

    3.我们尝试了背景和系统校准,但没有发现读数有任何变化。

    4.为使用的寄存器配置附加的 Excel。

    感谢 you.e2e.ti.com/.../AFE_5F00_initialRegConfig.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumangala、

    感谢您提供原理图和寄存器。

    这个问题似乎是这个主题的延续:
    e2e.ti.com/.../2703820

    我看到原理图仍然与10月相同、您的团队是否考虑进行 Joe 建议的更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sumangala、


    在查看电路时、从另一篇文章看、原理图中的变化不会太多。 但是、我确实想指出两点。 首先、我将移除 R10的硬件补偿并使用较低的 PGA 增益。 我之前提到过它、但我认为这在实践中很难实现、因为电阻器必须非常精确且具有低漂移。 第二、我将删除 L13并将其替换为短整型。 不过、我们通常讨论将数字接地平面和模拟接地平面分开、如果您不打算通过布局来验证返回电流、这可能会导致一些接地反弹。 对于电感器、这个问题会变得更糟。 如果模拟电流具有一些尖峰(它们将与数据转换器一起)、则 L (di/dt)将存在显著的电压尖峰。

    在我之前的答复中、我提到需要将测量值与电气特性联系起来。 因此、您需要以 ADC 输出代码(而不是电阻)的形式报告器件的数据并显示计算结果。

    当您报告数据时、请显示数据序列、而不是指出错误。 这样、我们就可以分析 ADC 输出。 这可能会提供有关数据如何出错的想法(如果数据损坏、只有明显的噪声或存在通信错误)。 同样、提供数据、并描述输入内容以及基准和输入端的电压。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joseph、

    我已经在板上尝试过上述硬件更改。 为 reference.e2e.ti.com/.../Temp_5F00_calc.txte2e.ti.com/.../RTDLOG_5F00_asc.txt 附加的日志文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sumgala、

    看起来确实存在一些与测量相关的明显噪声。 我浏览了您提供的数据、并将其输入 Excel 以更仔细地查看。 有几批数据、每组10或11个。 电阻器测量的平均值约为110.5、但您的标准偏差约为0.4至1.2、这非常大。

    第一组样本如下:
    2019年10月1日12:53:54.78 [RX]
    27.979313468646RTD (欧姆):111.730003111.7339134110.43804341.233961802
    30.332479457901RTD (欧姆):109.169998109.1721058
    23.712593467149RTD (欧姆):111.379997111.3770008
    29.427402465285RTD (欧姆):110.930000110.9325886
    28.263762467232RTD (欧姆):111.400002111.3967896
    29.479132460301RTD (欧姆):109.739998109.7443104
    25.186548462810RTD (欧姆):110.339996110.3425026
    26.738077469656RTD (欧姆):111.970001111.9747162
    30.953087463419RTD (欧姆):110.489998110.4876995
    27.125965452411RTD (欧姆):107.860001107.8631878
    20.325085460508RTD (欧姆):109.790001109.793663

    但是、我确实对您的设置有一些疑问。

    1.您运行的数据速率是多少?
    2.您可以采集一组较大的连续样本吗?
    3.您曾提到过、当您使用电阻器而不是 RTD 时、噪声问题会更小? 我也可以从该位置获取测量样本吗?
    4.噪音是否随数据速率而变化?

    我不确定问题是什么、我出于几个原因想回答上述问题。 较大的样本集是为了查看测量中是否存在任何周期性噪声。 如果存在线路周期噪声(50/60Hz)、则您可以查看数据速率是否足够高。 如果您以低速率获取数据、则可能看不到噪声。 无论如何、我仍然希望看到一个更大的数据集、其中可能包含200个连续样本。 我问的最后一个问题主要是关于设置。 如果使用导线较长的 RTD、然后使用导线较短的电阻器、则 RTD 可能存在某种天线问题。 最初、我曾认为您可能使用过小的电流进行测量、但配置设置似乎显示您使用的是1mA 电流、这将使2mA 电流流入基准电阻器。

    通常、我会对输入和基准使用一些基本的 RC 滤波(差分和共模)。 这可能现在有点困难、因为您已经拥有了电路板。 这种滤波将直接在 ADC 的输入端进行、这样激励电流就不会流经滤波电阻器。

    无论如何、请仔细看我的帖子、然后返回给我。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joseph、

    以下是我对您的问题的评论。

    1.您运行的数据速率是多少?

    >214.65SPS (默认值)

    2.您可以采集一组较大的连续样本吗?

    >>随附的日志 file.e2e.ti.com/.../RTDLOG_5F00_Extended_5F00_asc.txt

    3.您曾提到过、当您使用电阻器而不是 RTD 时、噪声问题会更小? 我也可以从该位置获取测量样本吗?

    >>随附的日志 file.e2e.ti.com/.../ResistorLOG_5F00_Extended_5F00_asc.txt

    4.噪音是否随数据速率而变化?

    >> 更改数据速率后、我们无法从 ADC 芯片获得正确的响应、因此使用默认值(214.65SPS)进行了测试。

    此外、我们尝试了不同的激励电流值。 电流越小、变化就越大。

    也尝试了参考电路中提供的以下电容器连接、结果与变化相同。 您能告诉我为什么这样做?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sumangala、


    很抱歉、上周我没有回复您的帖子。 感谢您的回答。 我确实有几条意见要你看。

    首先、当我询问如何获得一组更大的连续样本时、我确实希望这些样本是连续的、而不仅仅是更多的样本。 数据不是连续的。 您似乎每秒读数大约为10到14次。 在214SPS 时、您似乎需要花费大约50ms 的数据、然后等待一秒钟以获得另一个读数。

    无论如何、RTD 数据看起来比电阻器数据噪声要大得多。 RTD 噪声看起来至少增大了10倍。 我稍后将对此进行评论。

    对于您的问题、通常输入(或基准)具有一些针对差分和共模信号的 RC 滤波。 我本来会使用显式串联电阻器以不同的方式构建它。 如果您查看以下示例电路说明、我们将简要讨论从第3页底部开始的值。

    www.ti.com/.../sbaa330.pdf

    本文档中可能会提供有关不同器件(ADS1248)的更多信息、但应适用:

    www.ti.com/.../sbaa201.pdf

    回到有噪声的 RTD 数据、我不确定 RTD 测量的噪声为何比电阻器测量高得多。 最后、这两者应该相同。 毕竟、RTD 只是一个具有温度系数的电阻器。 我认为有两个问题。 首先、使用 RTD 时、可能会有 RTD 引线形式的额外接线。 如果引线很长且分离、则引线可能像天线一样工作、会拾取 EMI/RFI 中的噪声。 其次、如果电路板和 RTD 位于空气流动的房间内、气流的变化可能会使温度发生足够的变化、从而改变 RTD 值。 无论在哪种情况下、某种屏蔽可能有助于降低噪声。 对于 EMI/RFI、您可能需要一个导电屏蔽层、在该屏蔽层连接到某个接地端。 如果是温度、只要电路板不消耗足够的功率来加热电路板、就足以将电路板封闭。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joseph、

    我发现问题是什么。 在您在上一篇博文中分享的文档   中、提到必须在电路板上以"Kelvin connection"方式连接"R_ref 电阻器"。 这在我的电路板上没有完成、并且 R_ref 有一条很长的通向 AFE 芯片的路径、尽管我的 VIN 值是正确的、但该芯片会增加 REF 电压的噪声。 因此、我添加了一个与 R_ref 并联的0.1uF 电容器以消除该噪声。 结果非常好。 所附图像显示了 RTD 值和等效温度。  

    感谢您的支持! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sumangala、


    很高兴您能够调试电路板的噪声问题。 使用 RTD 时、需要非常注意细节以获得精确测量。 使用开尔文连接(我们通常也称为四线或力感测测量)、您需要在靠近电阻器本身端子的位置进行测量。

    我猜滤波可能对您的应用帮助最大。 如果您可以使 RTD 温度不受过多波动的影响、那么 RTD 和电阻器测量之间实际上不应有太大的差异。

    无论如何、祝您在应用中一切顺利。 如果您有更多问题、请回帖。


    吴约瑟