请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADC12DJ3200 主题中讨论的其他器件: LMK04828、 ADC12DL3200
大家好、我的系统有问题。 我将 ADC12DJ3200连接到 Kintex Ultrascale FPGA、我在链接中看到大约610ns 的延迟(在 slap159.pdf 中执行测试后、幻灯片44)...
我按如下方式配置了系统:
JMODE = 1 (单通道模式)
f_clk ADC = 1760MHz
f SYS_REF = 3.52Gbps/10/32/10 = 1.375MHz
此外、我按照 PG066文档第64页中的说明调整 RX 侧(FPGA)的弹性缓冲器、以实现最小延迟、并在 LMK04828寄存器中进行调整、以修改时钟之间的延迟、而不会成功地将延迟降低到640ns 以下...
有人可以帮助我解决这个问题吗? 这是我可以从此配置中获得的最小延迟吗???
提前感谢
耶稣