This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:PCB 布局验证、以确保尽可能降低噪声。

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766382/ads1262-pcb-layout-verification-to-ensure-lowest-possible-noise

器件型号:ADS1262

我附上了一份我们称之为"探测器板"的原理图。  此电路板上将有一个光电二极管、该二极管会将其信号输出直接发送到运算放大器中、如果需要、我们将使用该放大器进行放大以及滤波。  在调制光源的情况下、我们使用了殿下滤波器和低通滤波器、以便检测器输出为正弦波、并且可以对该信号运行 FFT。  在其他应用中、我们仅将低通滤波器用于恒定光源、因此检测器输出为直流。  我希望快速检查我们的布局、以便我们有信心继续进行此设计。

谢谢、

Andrewe2e.ti.com/.../Top_5F00_Copper.pdfe2e.ti.com/.../PD32B_5F00_Schematic.pdfe2e.ti.com/.../Inner_5F00_Upper_5F00_GND.pdfe2e.ti.com/.../Inner_5F00_Lower.pdfe2e.ti.com/.../Bottom_5F00_Copper.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    欢迎访问 TI E2E 论坛! 整体布局看起来不错。 我只想谈几点意见:

    1. DGND 在这里可以具有更短的 GND 连接...我不认为需要通过底层布线来延长此连接。 有关 建议将 DGND 直接连接到 GND 的其他详细信息、请参阅此常见问题解答。

    2. 在每个层上都有大量的空空间、您可以在其中包含接地层填充。 您用于 GND 层的金属越多、其阻抗就越低。 只需注意在 PCB 上添加通孔、以连接层之间的接地平面。

    3. 您在一些 SPI 信号上有串联电阻器、这是一个很好的主意! 我建议在 SCLK 布线中添加一个串联电阻器、因为该信号的开关频率比其他信号的开关频率更高。 串联电阻有助于降低边沿速度、并防止该走线上出现振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    感谢您的快速反馈。 我们实际上将与其中的多个"检测器板"进行通信、因此在主板上、我们在时钟线上添加了串联电阻器、因为所有检测器板都是相同的。 我将研究您的接地建议、如果有任何问题、请告知您。

    谢谢。