This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:尽管相应的输入引脚为空、但 ADC 结果随机数很大

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776745/tla2024-adc-result-is-randomly-a-large-number-though-the-corresponding-input-pin-is-empty

器件型号:TLA2024

您好!

现在、我遇到了一个陌生的问题、即 ADC 结果随机数较大、而相应的输入引脚为空。  

我的硬件连接了4个传感器、 即直流输出、连接到配置为单端输入模式的 TLA2024 4个输入引脚、其中100 Ω 串联电阻器和0.47uF 并联电容器连接到 GND 作为模拟输入滤波器、TLA2024 VCC=+5V、  数据速率= 1600SPS、FSR 设置为 ±6.144V 或 ±4.096V、具体取决于输入电平。 固件控制外部传感器的电源打开/关闭以及 TLA2024、以单冲模式对每个通道逐一进行采样。

当实际输入信号时、几乎没有问题、现在只需开始鉴定、但如果没有输入、实际情况是输入端口为空、因为没有连接相应的 ADC 输入端口、ADC 读数很可能会变大。 有人能帮我弄清楚我的设计有什么问题吗?

提前感谢!

此致!

QM

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QM、


    在许多 ADC 中、如果输入悬空、则输出数据可能无法确定。 根据 ADC 的输入电流、输入可能会浮动高电平或低电平。

    通常、TLA2024的输入电流将具有稍高的输入电流、我本来希望 ADC 数据在输入悬空时保持在0以下。 但是、如果与输入有其他连接(有意或寄生)、它可以提供大得多的输入。

    同样、当输入悬空时、输出值可以悬空到输入范围中的任何位置。 如果您需要 ADC 读数在输入悬空时接近0V、我会在输入端插入某种下拉电阻器。

    我将关闭此帖子、但如果您有其他问题或我未解决您的疑虑、我们将能够继续此主题。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何 Josepy、

    感谢您的解释。

    此致!

    QM