This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1110:器件是否有 ESD 数据? 我的客户需要它。

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777142/ads1110-do-you-have-some-esd-data-of-the-device-my-customer-needs-it

器件型号:ADS1110

大家好、

我的客户想要使用 ADS1110、但他们需要知道 ESD 规格、您是否有器件的 ESD 数据?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、


    我已向质量部门进行检查、ADS1110的额定人体放电模式(HBM)为3kV、器件充电模式(CDM)为500V。


    吴约瑟