This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261:输入范围为+/-7mV 的数据表参考

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261, ADS1243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766009/ads1261-data-sheet-reference-to--7mv-input-span

器件型号:ADS1261

在数据表中、它显示其输入范围较低、为+/- 7mV。 我对您如何获得较低的输入范围以及它实际上所指的范围感到困惑。 它是 AINP 和 AINN 的实际范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    遗憾的是,这一发言并不十分明确。

    +/- 7mV 由最小 VREF (0.9V)除以最大增益(128V/V)得出。 因此、最大输入范围可以小至7mV。 请放心、您可以应用0V 输入!

    此处仅供参考、是不同增益下的 ADC 输入范围:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
    我正在尝试放大1mV/V 负载单元。 我尝试了将典型仪表放大器连接到 LPF 再连接到 ADC。 但是、噪声只是一个巨大的问题。 我将尝试这种方法、但我不太担心如何将所有器件保持在一个电源下以处理共模噪声。 我可以使 ADS 芯片上的 Vref 为9mV (将分压器转换为放大器缓冲器)、同时用5V 电压为称重传感器供电、但如果通过缓冲器、则会否定将所有东西都放在一个电源上的优势?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    ADS1261允许的最小基准电压为0.9V。 9mV 基准电压超出规格、会导致性能极差。

    与尝试将输入信号调节到 ADC 的满量程范围相比、使测量比例式降低激励电压噪声变得更加重要(请参阅 TIPD188)。 您可以将5V 激励电压用作 ADC 的基准电压、然后基准电压中的误差(例如噪声)将趋于消除、因为它们对输入电压和基准电压都是通用的...

    与 ADS1243的内部 PGA 相比、极少的外部放大器具有更好的噪声性能、因此将称重传感器直接连接到 ADC (如上所示)将为您提供最佳的分辨率。