请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1261 在数据表中、它显示其输入范围较低、为+/- 7mV。 我对您如何获得较低的输入范围以及它实际上所指的范围感到困惑。 它是 AINP 和 AINN 的实际范围吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andrew:
ADS1261允许的最小基准电压为0.9V。 9mV 基准电压超出规格、会导致性能极差。
与尝试将输入信号调节到 ADC 的满量程范围相比、使测量比例式降低激励电压噪声变得更加重要(请参阅 TIPD188)。 您可以将5V 激励电压用作 ADC 的基准电压、然后基准电压中的误差(例如噪声)将趋于消除、因为它们对输入电压和基准电压都是通用的...
与 ADS1243的内部 PGA 相比、极少的外部放大器具有更好的噪声性能、因此将称重传感器直接连接到 ADC (如上所示)将为您提供最佳的分辨率。