This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7841-Q1:如何了解并正确检索差分对输入中的数据。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7841-Q1, ADS7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776994/ads7841-q1-how-to-understand-and-properly-retrieve-data-from-differential-pair-inputs

器件型号:ADS7841-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS7841

您好!

我正在使用差分输入加速计传感器、特别是 Dytran 7500 (操作指南)。 我已成功收集单端配置的数据。 但是、我想使用 ADS7841-Q1的差分模式、我想知道我应该使用什么序列来从+IN 和-IN 采集数据?

 

我当前获取数据的顺序如下所示。

1.选择芯片

2.以控制字节(0x93)发送-我使用 CH0和 CH1作为差分对。

3.以虚拟字节(0x00)发送以生成时钟

获取转换数据的前8位

3.以虚拟字节(02x00)发送以生成时钟

获取转换数据的后4位

7.取消选择芯片

上述序列适用于单端输入、但对于差分、由于数据在两个不同的值之间跳转、因此没有意义。

我假设值之间的跳转是读取的+IN-IN。  获得正确值的建议顺序是什么?

 

其次、在阅读 ADS7841-Q1 有关模拟输入的数据表时、数据表 中提到我有一点迷路

当转换器进入保持模式时、在内部电容器阵列上捕获+IN 和-IN 输入之间的电压差(如图2所示)。 IN 输入上的电压限制在–0.2V 至1.25V 之间、从而允许输入抑制+IN 和–IN 输入共用的小信号。 IN 输入的范围为–0.2V 至 VCC + 0.2V。模拟输入上的输入电流取决于器件的转换速率。 在采样周期内、源极必须为内部采样电容器(通常为25pF)充电。 电容器充满电后、不再有输入电流。 从模拟源到转换器的电荷传输速率是转换速率的函数。

这种粗体的句子如何考虑 Dytran 输入行为(见下图)?


 

感谢您的阅读。

 

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    您正在发送序列。 如您所述、该器件允许将负引脚设置为高于或低于接地值(-0.2V 至1.25V)、这是有助于降低共模噪声的主要特性。  虽然该器件 较旧、但当时该器件的能力可能已被视为差分。 但现在一天、两 个输入引脚上的差分电压需要更宽的范围。

     如果您尝试将正负端子读取为差分、则该器件将无法与加速计配对。 您可以在单端模式下读取每个终端、然后在数据处理中将两个读数减去。 最终、您所做的任何事情都将是带辅助解决方案。

    我建议更改为差分器件。 我进行了快速参数搜索并找到 了4个结果、 但您可以更改左侧的筛选条件以满足您的要求。 ADS7223 看上去非常适合、我也可以在您的设计过程中为您提供帮助。 我要指出、ADS7841不会出现、因为它在参数搜索中被归类为单端器件。

     如果您想了解有关 ADC 输入类型的更多信息、我们有一个视频 :PL ADSs:SAR ADC 输入类型 、这是 高精度实验室教程视频的一部分
     

    此致、Cynthia