This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:菊花链中的多个 ADS1299

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777176/ads1299-multiple-ads1299-in-daisy-chain

器件型号:ADS1299

大家好、

我计划将3个 ADS1299用于我的24通道 EEG 项目。 目前、我正在设计 PCB、我想消除对菊花链连接的疑虑。

第1个器件 CLKSEL 连接到高电平(DVDD)以使用内部时钟源。 第2个和第3个器件的 CLKSEL 引脚连接到 GND 以保持低电平。 第1个器件的 CLK 引脚连接到第2个和第3个器件的 CLK 引脚以用作时钟源。

第一个器件的 DAISY_IN 连接到第二个器件的 DOUT。 现在、要获取第三器件的数据、我应该将第三器件的 DOUT 连接到第二器件的 DAISY_IN? IAM 对第三器件的 DOUT 和 DAISY_IN 引脚连接感到困惑?

很好的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、

    感谢您的发帖。

    除了 CLKSEL 引脚、还必须配置 CONFIG1寄存器中的 CLK_EN 位。 为了在 CLK 引脚上输出内部振荡器、这个位必须被设定为1。 您可以通过探测其他器件各自的 CLK 引脚来验证器件1的时钟是否被提供给其他器件。

    是的、器件3的 DOUT 将连接到器件2的 DAISY_IN。 菊花链中的所有 ADS1299器件(第一个之后)必须将其 DOUT 引脚连接到其前面 DAISY_IN 引脚。 菊花链中的最后一个器件应将 DAISY_IN 引脚接地。

    此致、