This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298ECGFE-PDK:[EMG]分离传入的串行数据并转换为电压?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776925/ads1298ecgfe-pdk-emg-splitting-incoming-serial-data-and-converting-to-volts

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您似乎已经将二进制输出转换为十进制、并将二进制补码移动到[0x000000至0xFFFFFF]范围内。 在该范围内得到十进制等效值后、只需减1并将结果乘以 ADC 的 LSB 大小。 在继续进行测试时、请记住要考虑 PGA 的增益。

    例如、16753035的代码应转换为(16753035 - 1) x (2.4 /(2^23 - 1))= 4.793082V。最后、 再次减去 VREF 以获得2.393082V 电压。您应该能够通过探测所测量通道的输入引脚之间的电压来验证这是否正确。

    此致、