This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:与 IDACMAG 寄存器中的 MAG1[3:0]& amp;MAG2[3:0]值相关的数据表不一致

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777250/ads1262-datasheet-inconsistency-regarding-mag1-3-0-mag2-3-0-values-in-the-idacmag-register

器件型号:ADS1262

您好!

在 μA 表中、MAG1和 MAG2的不同寄存器地址被分配为3000 μ A 的电流值。

IDAC    μA 框图=> 1001:3000 μ A

IDAC 幅度字段      μA => 1010:3000 μ A

哪个值是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fatih、

    感谢您在数据表中指出这种差异! 我相信表49中的信息、1010b = 3mA。

    我还对 ADS1262EVM 进行了快速测试、发现1001b 对应于2.5mA IDAC 电流。