This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 解串器- LVDS &放大器的帧捕捉器;4K LVDS 视频信号

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/774697/deserializer---frame-grabber-for-lvds-4k-lvds-video-signals

您好!
我正在寻找一种解决方案来处理下面报告的这三个信号。

信号           串行                        器分辨率                帧速率(FPS)

SIGNAL _1             DS90UB949                 2800x960–4K LVDS                  30

SIGNAL _2             DS90UB947Q1           1200x1920 LVDS                         30

SIGNAL _3             DS90UB947Q1              1240x225 LVDS                          30

目的是使用 API 处理的开关/多路复用器在 PC 监视器上显示它们。 为此、我有两种解决方案:帧捕捉器和解串器。

第一个解决方案:由 API 处理的帧捕捉器

第二种解决方案:使用解串器、将输出发送到像网络摄像头一样处理信号的帧格勒布。

有人能告诉我可以使用哪种德州仪器产品吗? 是否只有一个器件或我需要使用多个产品?

感谢您的支持
此致
Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Davide、

    对于这三种设置、只能使用一个解串器;例如 DS90UB948。
    注意:SIGNAL _1具有高分辨率、因此您需要在 SER 和 DES 之间使用双通道模式来支持该分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您提供相关信息。 我找到 了 www.ti.com/.../toolssoftware 、但我需要一个板。 您知道哪一个?

    您能否更好地解释一下为什么对于 SIGNAL _1、我必须使用 SER 和 DES? 信号已经串行化。

    谢谢
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以从以下位置购买 EVM: www.ti.com/.../ds90ub948-q1evm
    此解串器具有 oLDI (LVDS)输出接口、因此您需要确保这是适合您的应用的正确接口。

    我并不是说您需要使用另一个串行器、但您需要在双通道模式下使用串行器和解串器来支持更高的分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    让我详细介绍一下我的需求。 通过"在 PC 显示器上显示它们"、我意味着我必须能够将视频信号用作源视频、以便由 PC 上运行的程序(如流视频)操作。
    为了在上一个项目上执行此操作、我们使用了类似这样的帧格式计算器

    www.goepel.com/.../lvds.html

    但我们当前的项目需要处理一个无法支持的序列发生器。 为此、我们考虑了对信号进行解串化、将其"转换"为 HDMI、然后将其发送到 HDMI

    www.epiphan.com/.../

    您是否有任何产品可用于实施此解决方案? 或者、您能否建议另一种解决方案?

    谢谢
    此致
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    可以有人帮助我吗?

    谢谢
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的应用中
    让我们假设消隐的开销为10%
    PCLK = Vert * Horiz *(1 + Blank%/100)*刷新率

    信号_1 DS90UB949 2800x960–4K LVDS 30、PCLK 估算- 88.704e6、单路或双路 FPD

    信号_2 DS90UB947Q1 1200x1920 LVDS 30、PCLK 估算- 76.032e6 -建议单个 FPD

    信号_3 DS90UB947Q1 1240x225 LVDS 30、PCLk 估算- 9.207e6、(这低于25MHz 的最小速率)单个 FPD
    提高到更高的刷新率和更长的消隐时间、从而获得>25MHz 的 PCLK

    在所有3种情况下、您都可以将其与 DS90UB928或 DS90UB948解串器耦合。 您可以将第二个 FPD 链接接线以供将来扩展。
    然后、您可以使用 DVI 多路复用器、或将 LVDS 信号947转换为 HDMI 949信号。

    OLDI (4数据1/7 clk) LVDS 或 HDMI (TMDS 3数据1/10 clk) LVDS 可多路复用为具有帧捕捉器的特殊视频卡。
    您可能只使用3个帧捕捉器视频卡。

    解串器的另一种方法是使用 DS90UB940、因此您可以捕获 CSI-2串行器/解串器、而不是视频信号。 您仍需要3个解串器。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!
    感谢您提供相关信息。 大家都说要使用解串器 DS90UB948、因为它与串行器 DS90UB949和 DS90UB947Q1兼容、但阅读技术文档 www.ti.com/.../ds90ub948-q1.pdf 时发现、"支持高达2K (2048x1080)的视频分辨率"、而我们不得不讲2800x960–4K LVDS。 因此、它似乎无法处理该视频类型。

    我是不是错的?

    谢谢
    此致
    Davide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    解串器有几个特定的限制、每个 FPD 传输都是一个像素时间。

    单个 FPD3 -单个 OLDI、96Mhz PCLK 有像素输出时钟限制

    双路 FPD3 -双路 OLDI、192Mhz PCLK 具有像素输出时钟限制

    基于35位串行数据、(35 * 96Mhz)= 3.36Gbps FPD 线路速率。

    您需要确保图形发生器支持所需的输出面板或分辨率、以便对活动和总显示尺寸进行测试。

    2800 x 960 x 30 x (消隐开销)<选择的 FPD3限制。

    列出的尺寸为2048 x 1080 x 60 x (消隐开销10%)= 145.98144Mhz PCLK -仍在双 OLD 模式下工作。

    如果您想在制作电路板前对设计进行预测试、我建议您使用串行器和解串器 EVM、这样您就可以放心了。

    处于双路 OLDI 模式的947串行器具有特殊的勘误解决方法、PDB 必须连接到外部 GPIO 控制(而非 RC)、特殊的软件覆盖。

    我会询问另一位 IVI 专家工程师、看看是否有更多限制、但我认为这应该起作用。

    注意:由于数据速率较高、布局质量和抖动也可能会限制性能。

    此致、

    Joe Quintal