This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8830:Vref 电源最大值

Guru**** 2830175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/766085/dac8830-vref-supply-maximum

器件型号:DAC8830

您好!

我在数据表中找不到 Vref 电源的最大电压额定值。

有人能帮我提供详细信息吗?

我想将 Vref 连接到3.3V、而不是标准2.5V。 如果有人在类似条件下工作、请告诉我。

谢谢、此致、

南日达 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nanjunda、

    感谢您的查询。 VREF 输入范围在第4页的数据表中指定。 您可以使用从1.25V 到 VDD 的任何 VREF 输入。

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与。
    我查看的是最大值(绝对最大额定值)。 明白了。

    此致、
    南日达 M