This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:如何在多通道复用时获得更高的吞吐量(输出数据速率)

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/777276/ads1256-how-to-obtain-higher-throughput-output-data-rates-when-multiplexing-multiple-channels

器件型号:ADS1256

尊敬的 Chris:

尽管我的 ADS 可以与微控制器配合使用、但我无法通过频率超过600Hz 的6个通道进行循环。 最大的原因是我必须在通道之间进行多路复用;每次这样做时、我还必须发送 SYNC 和 WAKEUP 命令。

我想知道是否可以做到以下几点:

1.我可以用一个10MHz 的时钟替换电路板上的 XTAL 时钟7.68MHz。

www.sparkfun.com/.../535

www.ebay.com/.../181206608409

2.我以5MHz (振荡频率的一半)运行 SPI 速度

理想情况下、我可能能够将采样率提高到800Hz。 我还能做些什么?

谢谢、

Khoi Ly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    增加 fCLK 和 SCLK 频率是唯一能够在与该 ADC 复用时提供更高吞吐量的事情。

    查看表14、您可以估算多路复用时的数据速率。 将该数字除以6个通道、它将为您提供每通道的有效数据速率。 在30、000SPS 时、循环吞吐量为4374Hz、对于6个通道、为4374/6 = 729Hz/通道。

    因此、要实现800Hz/通道、您需要大约(800/729)* 7.68MHz =~8.5MHz 的 fCLK。 10MHz fCLK 和5MHz SCLK 肯定足够快、为6个通道提供800Hz/通道。 请注意、在10MHz 时钟下、30、000SPS 数据速率实际上将是(10/7.68)* 30、000 = 39、062.5SPS。