This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61408:最小 VCC

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765013/dac61408-min-vcc

器件型号:DAC61408

尊敬的所有人:

我的其中一位 AA 对使用 DAC61408生成负电压感兴趣。

DAC61408的最小 VCC 为9V、遗憾的是、他没有任何高于5V 的电源轨。 由于输出电压将仅为负、是否可以将 VCC 引脚连接到5V 电源?

此致、

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Domenkyo、

    感谢您的查询。 正如您指出的、VCC 的最小电源为9V。 该器件可能在低于该电压时工作、但性能不能得到保证。 因此、我们不建议对 VCC 使用5V 电压。

    希望这能解答您的问题。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uttam、

    感谢您的回答。

    但坦率地说,这种限制是奇怪的。 根据中的 DS、如果我需要单极输出(0至5V 或双极+/-2.5V)、我需要为 VCC 引脚提供至少 9V 的电压。

    DAC 需要多少余量? 输出缓冲器的线性度是否需要额外的余量? 在我的特定情况下、线性度下降不是问题。

    此致、

    Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Domenico:

    我理解您的担忧。 提供的限制是为了支持该 DAC 中的某些特定功能。 您能否提供有关您的应用的更多信息、以便我能够提出合适的解决方案?

    如果担心机密性、我们可以将此讨论通过邮件进行。

    此致、
    Uttam Sahu
    Precsion DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uttam、
    我更喜欢通过电子邮件移动讨论。
    此致、
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在讨论移至邮件时关闭此主题。