This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7054:没有适用于 ADS7054的 EVM 或软件?

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7057EVM-PDK, ADS7054, ADS7044, ADS7057

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764709/ads7054-no-evm-or-software-for-ads7054

器件型号:ADS7054
主题中讨论的其他器件:ADS7057EVM-PDK、 ADS7044、 ADS7057

您好!

我的客户希望评估 ADS7054。 我们有 ADS7044EVM-PDK、 ADS7057EVM-PDK。

我应该向他们申请哪一个来进行评估?

我已经应用了 ADS7044EVM-PDK、它是否内置了简易采集卡?

我可以将 ADS7044和 ADS7054焊开以使其成为 ADS7054的 EVM 吗?

我可以使用 ADS7044EVM GUI 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要评估 ADS7054、请使用 ADS7057EVM-PDK、该电路板的开发目的是同时支持 ADS7057和 ADS7054;该软件还将支持这两种器件。  

    ADS7057EVM-PDK 用户指南 演示了如何在此电路板上评估 ADS7054、尤其是在第18页 、其中介绍了 ADS7054与 ADS7057相比的采样限制。 我们可以移除 EVM 板上的 ADS7057、并小心地将 ADS7054焊接在其位置。  

    使用 ADS7044EVM-PDK 最大的问题是它支持12位器件、而 ADS7054是14位器件。 您可能能够使用此电路板上的 ADS7054实现通信、但由于分辨率差异、性能将受到限制。 软件根本不会考虑器件的最后两个 LSB。 将包括所有需要的板。

    此致、Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为什么 ADS7044EVM-PDK 具有 FPGA? FPGA 的用途是什么? 是用于 FFT 之类的计算吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个 EVM 都有通信卡;虽然这些通信卡不同、但它们都有 FPGA。
    FPGA 不执行任何计算、这在 GUI 软件中完成;FPGA 与 ADC EVM 通信、并向计算机提供大量数据、以便 GUI 进行计算。
    此致
    Cynthia