This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:ADS7830 I2C 读取信息

Guru**** 2873830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765753/ads7830-ads7830-i2c-reading-information

器件型号:ADS7830

您好、先生、

我们使用 ADS7830IPWR 作为硬件监控器来监控基板电源轨状态。
我们 通过 I2C 访问该芯片并返回以下字节:
请指导我们如何解码以下信息吗? 我们可以对其设置阈值吗?

我还附上了下面的原理图以供参考、

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    调试 ADC 的另一种方法是使用示波器。 使用示波器快照、您可以直观地查看数字通信线路上发生的情况。 然后、您可以根据您的代码和实际情况来比较您期望看到的内容。
    我建议连接到数字通信线路、并确保您的代码输出正确。
    这也有助于确认您的时间安排。

    此外、在输入端使用已知的直流值。 这样、您就知道在读取输出时会出现什么情况。 您还可以在每个通道上使用不同的直流输入、以确认 ADC 正在读取正确的输入。 即 Ch0 = 1V、Ch1 = 2V、依此类推。

    此致、Cynthia