This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60508:1/1 &quot 的 DIV/增益设置;不推荐"、但在 DACx0508Z 中为默认值?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765880/dac60508-div-gain-setting-of-1-1-not-recommended-but-default-in-dacx0508z

器件型号:DAC60508

您好!  

我可能会在即将开始的项目中使用 DAC60508、在浏览数据表时、我遇到了以下问题(?):  

  • 第22页:8.3.1.2输出放大器:表1显示、将 DIV 和增益设置为1是"不推荐"
  • 第21页:8.3.1.1 DAC 传递函数:关于 eq。 1表示 DIV "默认设置为1。" 并且增益也"在 DACx0508Z 中默认设置为1 "

因此、DACx0508Z 的默认状态似乎是"不推荐"状态。 在这种情况下、在我将 DIV/增益寄存器设置为更合适的状态(即、DIV 乘以2、在我的情况下、增益为2V5..2V5范围)之前、我可以期望 DAC 输出什么? 这种"不推荐"状态的性质是什么? 我最初假设这是最不可能表现异常的状态。  

提前非常感谢!

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    我相信,当我们说"不推荐"时,我们有点太痛苦了。  实际上、我们应该说、在某些电源配置下不建议使用。  内部基准电压通常为2.5V。  因此、如果我们查看建议配置表:

    基本上、我们要传达的是、如果您的电源低于5V、则应对基准进行分频。  DAC 电阻梯中的开关需要一些最小的电源余量才能工作。  因此、如果电源电压较低、则需要较低的基准电压。   

    例如、请注意、在建议的工作条件下、我们显示、使用2.7V 电源时、如果分压器被禁用、基准电压最高可为(VDD-0.2)/2或1.25V。  如果分压器被启用、那么我们可以有一个2.5V 的基准输入。   

    因此、如果默认情况下禁用电阻分压器是最佳配置、但如果 VDD 电源为5V 至5.5V、这是安全的、则会有一些争论。

    我还将向团队传达、如果我们修改 PDS、我们应该扩大这一解释。

    谢谢、

    Paul