This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC0808-N:VCC 和 VREF 的电源序列?

Guru**** 2794735 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC0808-N, TLV4170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765127/adc0808-n-power-sequence-for-vcc-and-vref

器件型号:ADC0808-N
主题中讨论的其他器件: TLV4170

我正在对使用 ADC0808-N 的设计的问题进行故障排除  我观察到的一个结果是、根据我是在 VREF 之前向 VCC 引脚施加电压、还是在 VREF 之前向 VCC 引脚施加电压、我会得到不同的行为。

设置:

VCC 引脚接收+5V 电源供电、并直接连接到电源轨。

VREF+引脚被连接至源自一个独立电源的+5V 电压、此电源电压取自一个比 VCC +5V 电源轨高的电源电压。  得出的+5V 电压流经运算放大器电压跟随器(TLV4170)、后者的输出随后连接到 VREF+。

VREF-引脚接地。

测试:

当我为 ADC 加电时、如果我先向 VCC 施加电压、然后向 VREF+施加电压、ADC 将按预期工作。

但是、如果我先向 VREF+施加电压、然后向 VCC 施加电压、 我注意到、VREF++引脚已从+5V 降至约+4.6V。 即使电压跟随器的输入仍为+5.0V、电压跟随器的输出也已降至+4.6V。 看起来 ADC 处于某个 VREF+引脚所在的状态 负载。

有人对此行为有任何了解?  如果有任何想法、我们都会不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    请查看 ADC0808数据表的第2页。 对于施加到 Vcc 电源轨上的各种引脚上的电压、此处列出了一些限制。 VREF 不应超过 Vcc 300mV、因此当您首先启动 VREF 时、我怀疑您正在打开封装内的 ESD 二极管并进入奇怪的半闩锁状态。 ADC0808实际上是否在这种情况下继续工作? 我怀疑它可能具有不规则的输出。 请先驱动 Vcc、保持 VREF 跟随 Vcc 或跟踪 Vcc、这样就可以了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tom、我有一种直觉、即您描述的场景正是所发生的。  正确的做法是、即使在进入这种半闩锁状态后、ADC 仍会继续工作-由于 VREF 不是我的预期值、数字输出全部关闭。

    我将进行实验、并在获取数据时将此主题标记为关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很酷! 请告诉我们您的制作方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    好的、我们已经得出结论、ADC 上 VREF 和 VCC 定序不当是导致我看到误差的原因。  此主题可标记为已解决。  感谢您的帮助!

    此致、

    Jason