This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS7945EVM-PDK:ADS7945

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/761924/webench-tools-ads7945evm-pdk-ads7945

器件型号:ADS7945EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1298

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我将 ADCPro v 2.0.1 Build 4和 EVM ADS794xEVM v2.0.0.0与 ADS794xEVM-PDK 搭配使用。

我已经安装了这两个应用、并根据说明连接了电路板。

我收到错误消息6004 (如下所示)。 请告知我如何解决此问题?

谢谢、

-Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    遗憾的是、您的附件未包含在此帖子中。 是否可以重新发送?

    请注意、E2E 上的 RTF 编辑器有时会在复制和粘贴图像时出现问题。 请尝试使用编辑器工具栏中的"插入/编辑介质"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的回复。

    请让我看一下随附的屏幕截图吗?

    谢谢、此致、

    -Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    是的、我现在看到了屏幕截图。 谢谢!

    我认为这可能与驱动程序问题有关。 我现在刚刚更新了安装程序、因此请尝试从 www.ti.com/.../ads7945evm-pdk 再次下载并安装 ADS7945EVM-PDK-SW 、然后查看问题是否得到解决。

    如果仍有问题、请尝试在 C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\MMB0_DRIVER_INSTALL_x64-v1.0..msi 运行驱动程序安装程序(如果您没有运行64位版本的 Windows、请使用"x86"版本)。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我删除了原始安装、再次下载了文件、但仍然存在相同的问题。

    此外、我在安装过程中收到以下附加错误消息。

    请提供建议。

    谢谢、

    -Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是、我在 Windows10 x64位 x86系统上多次下载并重试安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albin、

    安装程序是否在"C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\MMB0_DRIVER_INSTALLER.log"中创建了日志文件? 如果是、您能否将日志文件附加到 E2E 帖子?

    此 EVM 软件在 Windows 10上不受官方支持、但您可能需要查看以下相关的 E2E 主题 :e2e.ti.com/.../656505。 也许本指南会有所帮助...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    此处粘贴了日志文件、如果下面附加了相同的日志文件、

    请查看。

    谢谢、

    -Albin

    ===日志记录已开始:2019年1月14日 13:36:59 ==
    操作开始13:36:59:安装。
    操作开始13:36:59:LaunchConditions。
    操作结束13:36:59:LaunchConditions。 返回值1。
    操作开始13:36:59:ValidateProductID。
    操作结束13:36:59:ValidateProductID。 返回值1。
    操作开始13:36:59:CostInitialize。
    操作结束13:37:03:CostInitialize。 返回值1。
    操作开始13:37:03:文件主机。
    操作结束13:37:03:文件主机。 返回值1。
    操作开始13:37:03:CostFinalize。
    操作结束13:37:03:代码结束。 返回值1。
    操作开始13:37:03: InstallValidate。
    操作结束13:37:03: InstallValidate。 返回值1。
    操作开始13:37:03: InstallInitialize。
    操作结束13:37:03: InstallInitialize。 返回值1。
    操作开始13:37:03: ProcessComponents。
    操作结束13:37:03:进程组件。 返回值1。
    操作开始13:37:03:UnpublishFeatures。
    操作已结束13:37:03:UnpublishFeatures。 返回值1。
    操作开始13:37:03:RemoveFiles。
    操作结束13:37:03:RemoveFiles。 返回值1。
    操作开始13:37:03: InstallFiles。
    操作结束13:37:03: InstallFiles。 返回值1。
    操作开始13:37:03:MsiProcessDrivers。
    DIFXAPP:输入:ProcessDriverPackages()
    DIFXAPP:信息:'component'是'EchoNIVISADriverXP'
    DIFFXAPP:信息:元件状态0x2 -> 0xFFFFFFFF
    DIFFXAPP:INFO:'ComponentID'为{B3461775-9BDE-4C83-B776-E1D07AF2312B}
    DIFFXAPP:INFO:'flags'为14
    DIFXAPP:INFO:组件路径为
    DIFFXAPP:INFO:这是针对组件 EchoNIVISADriverXP 的非操作自定义操作。 noop_{B3461775-9BDE-4C83-B776-E1D07AF2312B}属性已设置为 true。
    DIFXAPP:信息:'component'是'EchoNIVISADriver7'
    DIFXAPP:信息:元件状态0x2 -> 0x3
    DIFFXAPP:信息:'ComponentID'为{ECF96075-D7CF-46CC-A8A8-995F25C55712}
    DIFFXAPP:INFO:'flags'为14
    DIFXAPP:信息:组件路径为 C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\nivisa\
    DIFXAPP:信息:执行安装的用户 SID 为 S-1-5-21-53763566-2639005887-12583393777-1178'。
    DIFFAPP:INFO:Creating HKEY_USERS\S-1-5-21-53763566-2639005887-1258339377-1178\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DIFFxApp\Components\{ECF96075-D7CF-46CC-A8A8-995F25C55712}(SID-583966-179-5391-53178-5)SID-5583721-5396371-58371-58376-178-5SID-567-5661-58371-58371-58391-58391-583721-SID-567-567-567-562-461-562-562-562-56
    操作开始13:37:03:MsiRollbackInstall。
    操作结束13:37:03: MsiRollbackInstall. 返回值1。
    操作开始13:37:03: MsiInstallDrivers.
    操作结束13:37:03: MsiInstallDrivers. 返回值1。
    DIFXAPP:信息:'component'是'echoUSBStyx'
    DIFXAPP:信息:元件状态0x2 -> 0x3
    DIFFXAPP:信息:'ComponentID'为{92B207D2-AFAA-444-88A2-658AF387D82B}
    DIFFXAPP:INFO:'flags'为14
    DIFXAPP:信息:组件路径为 C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\usbstyx\
    DIFXAPP:信息:执行安装的用户 SID 为 S-1-5-21-53763566-2639005887-12583393777-1178'。
    DIFFAPP:INFO:Creating HKEY_USERS\S-1-5-21-53763566-2639005887-1258339377-1178\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DIFFxApp\Components\{92B207D2-AFA-444-88A2-658AF387D83393721-SID\Components\{92B207D2-AFAA-444-444-88A2-658AF387D8371-58371-58371-58371-562-58371-58371-58371-58371-58371-576-172}(用户的 SID-5662-5S6-58391-5839
    操作开始13:37:03:MsiRollbackInstall。
    操作结束13:37:03: MsiRollbackInstall. 返回值1。
    操作开始13:37:03: MsiInstallDrivers.
    操作结束13:37:03: MsiInstallDrivers. 返回值1。
    DIFFXAPP:返回:ProcessDriverPackages() 0 (0x0)
    操作结束13:37:03: MsiProcessDrivers. 返回值1。
    操作开始13:37:03:RegisterUser。
    操作结束13:37:03: RegisterUser。 返回值1。
    操作开始13:37:03:RegisterProduct。
    操作结束13:37:03: RegisterProduct。 返回值1。
    操作开始13:37:03: PublishFeatures。
    操作结束13:37:03: PublishFeatures。 返回值1。
    操作开始13:37:03:PublishProduct。
    操作结束13:37:03: PublishProduct. 返回值1。
    操作开始13:37:03:安装完成。
    DIFXAPP:输入:InstallDriverPackages()
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'DIFXApp 版本'为'2.1'。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'UI 级别'为'2'。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'ComponentID'为'{ECF96075-D7CF-46CC-A8A8-995F25C55712}'。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'componentPath'是'C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\drivers\nivisa\'。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'flags'为0xE。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'installState'为'2'。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'ProductName '为'MB0 Driver Installer'。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'ManufacturerName'为'Texas Instruments、Inc'。
    DIFXAPP:信息:执行安装的用户 SID 为 S-1-5-21-53763566-2639005887-12583393777-1178'。
    DIFFAPP:INFO:Opening HKEY_USERS\S-1-5-21-53763566-2639005887-1258339377-1178\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\DIFFxApp\Components\{ECF96075-D7CF-46CC-A8A8-995F25C55712}(SID-583966-1178-5)1-58376-583721-6178-5SID-567-5661-58391-58371-58371-58391-583721-SID-461-562-461-562-461-562-567-568-995SID-561-561-561-562-568-
    DIFXAPP:INFO:  ENTER: DriverPackageInstallW
    DIFFXAPP:警告:在 Vista 上即插即用驱动程序上设置了 DRIVER_PACKAGE_LEGACY_MODE 标志、但不支持该标志。 标志将被忽略。
    DIFXAPP:信息:  返回:DriverPackageInstallW (0xE000022F)
    DIFFXAPP:错误:安装驱动程序包'C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\nivisa\MMB0_VISA 和7.inf'时遇到
    DIFXAPP:错误:InstallDriverPackages 失败,错误0xE000022F
    DIFXAPP:返回:InstallDriverPackages() 3758096943 (0xE000022F)
    CustomAction MsiInstallDrivers 返回了实际错误代码1603 (请注意,如果在沙盒内进行了转换,则可能不是100%准确)
    操作结束13:37:03:安装结束。 返回值3。
    DIFXAPP:输入:RollbackInstall()
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'DIFXApp 版本'为'2.1'。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'ComponentID'为'{ECF96075-D7CF-46CC-A8A8-995F25C55712}'。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'flags'为0xE。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'installState'为'2'。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'ProductName '为'MB0 Driver Installer'。
    DIFXAPP:信息:'CustomActionData'属性'ManufacturerName'为'Texas Instruments、Inc'。
    DIFXAPP:信息:执行安装的用户 SID 为 S-1-5-21-53763566-2639005887-12583393777-1178'。
    DIFXAPP:INFO:这是发生安装故障的组件。 此组件的回滚必须在发生故障时已经发生。 无需再次回滚
    DIFXAPP:错误:回滚失败,错误0x2
    DIFXAPP:返回:回滚安装() 2 (0x2)
    CustomAction MsiRollbackInstall 返回实际错误代码1603,但由于继续标记,将转换为成功
    操作结束13:37:03:安装。 返回值3。
    属性:系统文件夹= C:\Windows\SysWOW64\
    属性:System64Folder = C:\Windows\SysWOW64\
    属性:NIVISA = C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\nivisa\
    属性:USBStyxamd64 = C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\usbstyx\AMD64\
    属性:USBStyxia64 = C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\usbstyx\ia64\
    属性:USBStyxx86 = C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\usbstyx\x86\
    属性:样式许可证= C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\usbstyx\license\
    属性:USBStyx = C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\usbstyx\
    属性:WixUIRMOption = UseRM
    属性:AllUsers = 1.
    属性:ARPNOMODIFY=1
    属性:MsiInstallDrivers = 2.12{92B207D2-AFA-444-88A2-658AF387D82B}C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\usbstyx\142MMB0 Driver InstallerTexas Instruments、Inc
    属性:MsiRollbackInstall = 2.12{92B207D2-AFAA-4444-88A2-658AF387D82B}142MMB0驱动程序安装程序 Texas Instruments、Inc
    属性:DriverDir = C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\drivers\
    属性:INSTALLDIR = C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\
    属性:ADCPro = C:\Program Files (x86)\ADCPro\
    属性:ProgramFilesFolder = C:\Program Files (x86)\
    属性:targetDir = E:\
    属性:SourceDir = C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\
    属性:WixUI_INSTALLDIR = INSTALLDIR
    属性:制造商= Texas Instruments、Inc
    属性:产品代码={B6354AD1-0689-46EE-8C59-F11038C523F4}
    属性:ProductLanguage = 1033
    属性:ProductName = MMB0驱动程序安装程序
    属性:ProductVersion = 1.0.0.0
    属性:升级代码={184914A7-FBF9-4322-8312-36A7F8907DCB}
    属性:DefaultUIFont = WixUI_Font_Normal
    属性:WixUI_Mode =最小值
    属性:ErrorDialog = ErrorDlg
    属性(S):WixPdbPath = C:\work\ADS1298\win32\install_app\d_build\MMB0_driver_install_x64-v1.0.wixpdb
    属性:MsiLogFileLocation = C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\mmb0_driver_install.log
    属性:PackageCode ={7D5AE565-FD84-4494-AAA1-73229377E8F5}
    属性:ProductState =-1
    属性:PackagecoChanging = 1.
    属性:reboot = ReallySuppress
    属性:CURRENTDIRECTORY = C:\Users\Albin\Documents\My-Downloads\Engineering SW\ADC
    属性:CLIENTUILEVEL = 3.
    属性:CLIENTPROCESSID = 7152
    属性:版本数据库= 100
    属性:MsiSystemRebootPending = 1.
    属性:VersionMsi = 5.00
    属性:版本 NT = 603
    属性:VersionNT64 = 603
    属性:WindowsBuild=9600
    属性:ServicePackLevel = 0
    属性:ServicePackLevelMinor = 0
    属性:MsiNTProductType = 1.
    属性:WindowsFolder = C:\Windows\
    属性:WindowsVolume = C:\
    属性:RemoteAdminTS = 1.
    属性:TempFolder = C:\Users\Albin\AppData\Local\Temp\
    属性:CommonFilesFolder = C:\Program Files (x86)\Common Files\
    属性:ProgramFiles64文件夹= C:\Program Files\
    属性:CommonFiles64文件夹= C:\Program Files\Common Files\
    属性:AppDataFolder = C:\Users\Albin\AppData\Roaming\
    属性:收藏夹文件夹= C:\Users\Albin\Favorites\
    属性:NetHoodFolder = C:\Users\Albin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
    属性:PersonalFolder = C:\Users\Albin\Documents\
    属性:PrintHoodFolder = C:\Users\Albin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
    属性:RecentFolder = C:\Users\Albin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent\
    属性:SendToFolder = C:\Users\Albin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo\
    属性:模板文件夹= C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Templates\
    属性:CommonAppDataFolder = C:\ProgramData\
    属性:LocalAppDataFolder = C:\Users\Albin\AppData\Local\
    属性:MyPicturesFolder = C:\Users\Albin\Pictures\
    属性:AdminToolsFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Administrative Tools\
    属性:StartupFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\
    属性:ProgramMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\
    属性:StartMenuFolder = C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\
    属性:DesktopFolder = C:\Users\Public\Desktop\
    属性:FontsFolder = C:\Windows\Fonts\
    属性:GPTSupport = 1.
    属性:OLEAdvtSupport = 1.
    属性:ShellAdvtSupport = 1.
    属性:MsiAMD64 = 6.
    属性:Mix64 = 6
    属性:英特尔= 6
    属性:PhysicalMemory = 32675
    属性:VirtualMemory = 29897
    属性:adminuser = 1.
    属性:MsiTrueAdminUser = 1.
    属性:LogonUser = Albin
    属性:UserSID = S-1-5-21-53763566-2639005887-1258339377-1178
    属性:UserLanguageID = 1033
    属性:ComputerName = PC-C216
    属性:SystemLanguageID = 1033
    属性:ScreenX = 1024
    属性:ScreenY = 768
    属性:CaptionHeight = 35
    属性:BorderTop = 1.
    属性:BorderSide = 1.
    属性:TextHeight = 16
    属性:TextInternalLeading = 3.
    属性:ColorBits = 32
    属性:TCSupport = 1.
    属性:时间= 13:37:03
    物业:日期= 2019年1月14日
    属性:MsiNetAssemblySupport = 4.7.3056.0
    属性:MsiWin32AssemblySupport = 6.3.17134.1
    属性:RedirectedDllSupport = 2.
    属性:MsiRunningElevated = 1.
    属性:特权= 1.
    属性:用户名= Windows 用户
    属性:数据库= C:\Windows\Installer\5ac696.msi
    属性:OriginalDatabase = C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\MMB0_DRIVER_INSTALL_x64-v1.0.0.msi
    属性:UILevel = 2
    属性:操作=安装
    属性:ROOTDRIVE = E:\
    属性:CostingComplete = 1.
    属性:OutOfDiskSpace = 0
    属性:OutOfNoRbDiskSpace = 0
    属性:PrimaryVolumeSpaceAvailable=0
    属性:PrimaryVolumeSpaceRequired = 0
    属性:PrimaryVolumeSpaceRemaining = 0
    属性:INSTALLLEVEL = 1.
    属性:SOURCEDIR = C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers\
    属性:SourcedirProduct ={B6354AD1-0689-46EE-8C59-F11038C523F4}
    属性:noop_{B3461775-9BDE-4C83-B776-E1D07AF2312B}= true
    属性:ProductToBeRegistered= 1.
    MSI (s)(B4:78)[13:37:03:873]:产品:MMB0驱动程序安装程序--安装失败。

    MSI (B4:78)[13:37:03:873]:Windows Installer 安装了该产品。 产品名称:MMB0驱动程序安装程序。 产品版本:1.0.0.0。 产品语言:1033。 制造商:Texas Instruments、Inc. 安装成功或错误状态:1603。

    ===日志记录已停止:2019年1月14日 13:37:03 ==

    e2e.ti.com/.../mmb0_5F00_driver_5F00_install.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接。 我执行了所有步骤、因此它应该可以正常工作、但在 MMB0驱动程序安装期间、我仍然收到相同的错误。

    请提供建议。

    谢谢、

    -Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albin、

    很抱歉耽误你的回答。

    您可以尝试运行独立的 MMB0驱动程序安装程序吗?
    它应位于"C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers"下。 注:对于64位操作系统、请使用"x64"版本。