This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282EVM-PDK:U14 EEPROM 功能和 I2C 寻址

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535, ADCPRO, ADS1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/760186/ads1282evm-pdk-u14-eeprom-functionality-and-i2c-addressing

器件型号:ADS1282EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: PCA9535ADCProADS1282

希望了解 U14 EEPROM 的功能是什么? 该原理图指出地址引脚全部短接至地。 如果这种情况下、U7的地址也为零、那么 U7和 U14之间的 SDA 总线争用会是什么?

Dean Gacita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    ADS1282EVM 上的 EEPROM 用于在我们的软件接口内进行电路板识别。 您需要查看 PCA9535和 MCP-24AA256的数据表以查看控制代码是否不同、因此即使在两个器件上短接 A0/1/2线路的情况下、它们实际上驻留在两个不同的 I2C 地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    我进行了快速检查、这里是我看到的每个器件的地址...


    IO 扩展器    0100 | A2 | A1 | A0      (A[2:0]接地)
    EEPROM             1010 | A2 | A1 | A0      (A[2:0]通过 RA3上拉)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom;

    感谢您提供信息。 我们的问题现在涉及 EEPROM 中的数据。 我们正在设计与 ADS1282EVM 兼容的电路板、该电路板具有一些我们希望了解的其他特性。 因此、为了使该项目起步、我们需要使用 MMB0板和 ADCPro 软件。

    因此、我们需要更深入地了解 EEPROM 中包含的数据、并对自己的或可能从 TI 获得编程的 ProMS 进行编程。

    如果有任何建议,将不胜感激。

    谢谢
    Dean Gacita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris;

    感谢您提供信息。

    Dean Gacita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    我们通常不会容忍将评估软件用于生产目的。 ADS1282 EEPROM 中的详细信息是、允许地球在24小时周期内继续旋转并在太阳周围保持稳定的轨道...

    开个玩笑而已!

    我们可以为您提供帮助-如果您可以、我们会将详细信息发送到您注册的 My.TI 帐户。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom;

    你让我从开场白开始。 是的、请将详细信息发送至 My.TI。 如果数据已经存在、我现在无法找到它。 谢谢

    Dean Gacita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查您的电子邮件 请告诉我这是否能解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom;

    为了测试您的分辨率、我们更改了 EEPROM 的地址设置、以便对无法读取 EEPROM 数据进行仿真。 将变量设置为验证 EEPROM 是否为 False ADC Pro 软件无法完全加载、因此我们无法继续。 如有任何其他建议,将不胜感激。

    谢谢
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    很抱歉耽误你的回答。

    您可以尝试进入位于"C:\Program Files (x86)\ADCPro\plugins\EVM\ADS1282\adcpro_evm.ini 的 INI 文件、并确保该配置文件包含文本"EEPROMVerify"。

    如果设置为"true"、我相信 ADCPro 不允许您在未对 EEPROM 进行编程的情况下连接到 EVM、但如果将其设置为"false"、我认为您可以将 EEPROM 留空、并且仍然使用 EVM。