This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/ADS1113:ADS1113的 Linux 器件驱动程序支持

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1113, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765767/linux-ads1113-linux-device-driver-support-for-ads1113

器件型号:ADS1113
主题中讨论的其他器件: ADS1015

工具/软件:Linux

您好!

我们将 ADS1113 ADC 用于定制板。

我们的定制板采用基于 x86架构的英特尔 E3845处理器。 Linux 内核中是否有任何设备驱动程序可支持 ADC ADS1113。并且我还想获取 ADC ADS1113的 ACPI ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Priyanka、


    我不知道具体的 ADS1113 Linux 驱动程序、但有一个 ADS1015 Linux 驱动程序可用。

    ADS1015是类似器件的12位版本、而 ADS1113是不带 PGA、多路复用器和比较器的16位 ADC。 您应该能够在此处下载此驱动程序:

    www.ti.com/.../ads1015sw-linux

    虽然 TI 网站提供了一些链接来获取这些驱动程序、但我们不直接支持这些驱动程序。 这些驱动程序不是由 TI 开发的。

    另一个问题是、我认为 ADS1113没有 ACPI ID。 我不知道有任何已分配产品标识符的 ADC。


    吴约瑟