This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256EVM-PDK:软件安装问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/763477/ads1256evm-pdk-software-installation-issue

器件型号:ADS1256EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1256ADCPro

您好、先生、

我购买了 ADS1256 EVM 板、还下载了软件 ADCPro 以进行软件控制。当我将硬件连接到运行 OS 的 PC 时、Wndows 7无法为 ADS1256 EVM 安装 pulg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能看到加载插件时出现的错误的屏幕截图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mehul、

    您是否从以下页面下载并安装了"ADS1256EVM-PDK-SW": www.ti.com/.../ads1256evm-pdk

    如果在此安装过程中仍有问题、请尝试运行位于"C:\Program Files (x86)\ADCPro\MMB0 Drivers"的 MMB0驱动程序安装程序。 注:如果操作系统为64位,请使用“x64”安装程序。