This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:呼吸导联接线

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R, ADS1298RECGFE-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/762505/ads1298r-wiring-respiration-leads

器件型号:ADS1298R

您好!  ADS1298R 数据表的第9.3.1.7.8.2节介绍了:

启用此呼吸选项后、ADS129xR 通道1不能用于采集 ECG 信号。 如果 RA 和 LA 导联用于测量呼吸和 ECG 信号、请将两个导联连接到通道1用于呼吸、连接到通道2用于 ECG 信号。

所以:

1) 1)是否可以将两个导联(RA 和 LL)导线连接到通道1 (用于呼吸)和通道 N!= 1 (用于 ECG 信号)?

2) 2)是否可以 将导联 RA 和 LL 连接到其他一些输入、同时将导联 RA 和 LL 连接到 IN6和 RES 电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    感谢您的发帖。

    1.是的。 请参阅"应用"部分(10.2.1)中的"剪切说明"。

    2.是的。

    有关其他示例、还可以参阅《ADS1298RECGFE-PDK 用户指南》。 本文档末尾还附加了典型12导联 ECG 应用的原理图。


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Ryan! 只有一件事可以使人感到困惑、在所有示例中、呼吸都是在 RA 和 LA 之间精确测量的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    我认为也可以使用其他电极组合来测量呼吸、但我没有专业知识可以肯定地说、也没有什么折衷办法。 一般而言、您会尝试在呼吸期间测量胸腔阻抗的变化、因此在 RA 和 LA 之间进行测量显然包括该阻抗。

    此致、