This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:启动/同步到多个 ads1220

Guru**** 2924210 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, ADS1220, ADS124S06, SN74LVC1G02, SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/764669/ads1220-start-sync-to-many-ads1220

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:ADS1246ADS124S06SN74LVC1G02SN74LVC1G125

我构建了一个具有两个 ADS1246的测试板、以大约1kHz 的采样率经皮对两个桥式传感器进行采样(比例式)。 转换启动由 START 引脚控制、该引脚均连接至频率为1kHz 的 PWM。
我会使用 ADS1220、但它没有 START 引脚。 能否同时发送 START/SYNC (0000 100x)命令、将两个 CS 引脚均拉低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4261913:

    由于 AVDD 电源电压不能用作基准电压、因此 ADS1246现在非常适合比例式电桥测量。 可与 ADS1246搭配使用的最大基准电压为(AVDD-AVSS)- 1V。 ADS1220和 ADS124S06没有此限制。

    正确的做法是、ADS1220没有用于启动转换的 START 引脚。 而是使用 START/SYNC 命令。 如果您希望同时与2个单独的 ADS1220器件通信以启动它们、则不会出现任何问题。 我建议您使用外部时钟源来驱动两个器件、以便它们具有相同的时钟特性。 内部振荡器可能因器件而异。

    您还需要防止器件输出(DOUT/DRDY)争用。 当每个器件上的 CS 变为低电平时、DOUT/DRDY 将被驱动、并且很可能处于不同的逻辑电平。 有多种方法可以实现这一点。 一种方法是使用门控缓冲器(SN74LVC1G125)。 缓冲器将由 NOR 门(SN74LVC1G02)的输出门控、其中输入连接到器件的每个 CS。 当两个 CS 都变为低电平时、NOR 门的输出将变为高电平、从而禁用两个 DOUT/DRDY 连接。 单个 CS 将正常工作。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、如果我理解正确、我必须使用两个门控缓冲器、每个 ADS1220的 DOUT 引脚对应一个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4261913:

    是的、没错。 当您尝试同时向两个 ADS1220器件发送 START/SYNC 命令时、必须确保 DOUT 不会同时主动驱动。 实现这一目标的一种方法是使用两个门控缓冲器。

    此致、
    Bob B