This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158 ADCINP 与放大器;ADCINN 引脚可悬空?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1158, OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765568/ads1158-ads1158-adcinp-adcinn-pin-can-floating

器件型号:ADS1158
主题中讨论的其他器件: OPA365

尊敬的专家;

 现在、如果  我们可以将 ADS1158用作呼吸机器的 ADC、它们不会使用这些引脚:"ADCINP & ADCINN & MUXOUTP & MUXOUTN "、是否可以将这些引脚悬空?  

你有更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    是的、这些引脚可以悬空。 但是、请确保 CONFIG0寄存器中的 BYPA 位设置为0、以便在内部将 MUX 输出连接到 ADC 输入。

    此外、请记住、ADC 输入为开关电容器类型、并且输入阻抗不是最高的。 因此、除非输入信号源为低阻抗(缓冲)、否则我们建议使用外部放大器(如 OPA365或 OP320)缓冲输入信号。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris,
    如果我不想使用这些引脚:ADCINP & ADCINN、MUXOUTP & MUXOUTN;我应该如何使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kane、

    参考图35...

    MUXOUT 引脚是连接到您输入信号的输出(通过 MUX 连接)。 因此、我会将这些引脚保持悬空、以便不加载您的输入信号。

    ADCIN 引脚是输入、当 BYPA 被设定为零时、它们不会被连接至 ADC。 这些引脚可保持悬空或连接到 AVSS 和 AVDD 之间的任何电压。

    如果您决定将来使用某些信号调节电路、在 MUXOUT 和 ADCIN 引脚之间允许元件放置架(例如 RC 滤波器或放大器)也不是一个坏主意;但是、请确保 MUXOUT 引脚感觉悬空。