This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:双极电源的使用

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R, ADS1292

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765874/ads1292r-usage-of-bipolar-supply

器件型号:ADS1292R
主题中讨论的其他器件: ADS1292

您好!

我将在我的设计中为 ADS1292R 使用双极电源。 我需要对这方面作出以下澄清。

  • AVDD 为+2.5V、AVSS、VREFN 为-2.5V。 我需要知道、如果  CONFIG2寄存器中的 VREF_4V 位设置为1、那么 VREFP 电压与 VREFN 之间的关系将是多少?
  •  RESP_MODP/N siganls w.r.t AVSS 的幅值是多少?
  • 您是否会提供布局设计指南?

此致

Maharajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maharajan、您好!

    感谢您的发帖。

    基准电压始终为差分电压(VREFP - VREFN)。 因此、当 VREF = 4V 时、VREFP 将等于-2.5V + 4V =+1.5V。RESP_MODP/N 信号的振幅将具有 VREF 的峰间振幅。 RESP_MODP 和 RESP_MODN 之间的相位差为180度、因此它们之间的差值等于+VREF 或-VREF (RESP_MODP - RESP_MODN)。

    有关布局指南和示例、请参阅 ADS1292数据表中的快速入门指南以及 ADS1292ECGFE 评估板。

    此致、