This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3482:DAC3482#39寄存器的配置

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765595/dac3482-configuration-of-dac3482-s-register

器件型号:DAC3482

您好!
我需要有关 DAC3482寄存器初始配置的帮助。
数据通信为245.52MHz、而 dacclk 为491.04MHz。
我的代码中的参数如下:
ADDR_00 = 16'h0118、
             ADDR_01 = 16'h010E、
             ADDR_02 = 16'hF0C2、  
             ADDR_03 = 16'hA000、
             ADDR_04 = 16'h0000、
             ADDR_05 = 16'h0000、
             ADDR_06 = 16'h3300、
             ADDR_07 = 16'hF9FF、
             ADDR_08 = 16'h0000、  
             ADDR_09 = 16'h8000、
             ADDR_0A = 16'h0000、
             ADDR_0B = 16'h0000、
             ADDR_0C = 16'h0400、
             ADDR_0D = 16'h4400、
             ADDR_0E = 16'h0400、
             ADDR_0F = 16'h0400、
             ADDR_10 = 16'h0000、          
             ADDR_11 = 16'h0000、          
             ADDR_12 = 16'h0000、          
             ADDR_13 = 16'h0000、          
             ADDR_14 = 16'h0000、          
             ADDR_15 = 16'h1000、          
             ADDR_16 = 16'h0000、          
             ADDR_17 = 16'h4000、          
             ADDR_18 = 16'h280F、          
             ADDR_19 = 16'h0840、          
             ADDR_1A = 16'h0060、          
             ADDR_1B = 16'h0800、          
             ADDR_1C = 16'h0000、          
          ADDR_1D = 16'h0000、                   
          ADDR_1E = 16'h1111、                   
          ADDR_1F = 16'h1102、                 
          ADDR_20 = 16'h2200、             
          ADDR_22 = 16'h1B1B、                   
          ADDR_23 = 16'h07FF、                   
          ADDR_24 = 16'h0000、                   
          ADDR_25 = 16'h7A78、               
          ADDR_26 = 16'hB6B6、                   
          ADDR_27 = 16'hEAEA、                   
          ADDR_28 = 16'h4545、                   
          ADDR_29 = 16'h1A1A、                   
          ADDR_2A = 16'h1616、                   
          ADDR_2B = 16'haaaa、                   
          ADDR_2C = 16'hC6C6、                   
          ADDR_2D = 16'h0004、

      ADDR_2E = 16'h0000、           

          ADDR_2F = 16'h0000、                   
          ADDR_30 = 16'h0000;
是否有任何错误?如何修改?
您是否有一些有关 使用 FPGA 和 DAC3482进行计时操作的示例或项目。
非常感谢。