This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80EVM:在不使用 FPGA 的情况下验证 DAC/CLK 接口

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80EVM, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/776799/dac38rf80evm-verifying-dac-clk-interface-without-fpga

器件型号:DAC38RF80EVM
Thread 中讨论的其他器件: LMX2595EVM

目前、我们的系统有一个 DAC38RF80EVM 和 LMX2595EVM、按照 DAC EVM 中的说明进行连接。  

我们很好奇、因为我们将继续在 FPGA 上编写我们计划与 DAC 和时钟连接的程序、 在连接 FPGA 并尝试在 DAC 上生成输出之前、是否可以测试和验证 DAC 和时钟配置?

我知道 DAC 具有板载 NCO、并想知道是否可以对其进行编程、从而在没有任何输入数据的情况下生成输出信号。 或者、如果您暂时使用其他方法来验证 DAC/CLK 接口。  

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    我已将您的问题转发给设备专家、他很快就会回来。

    此致、
    Neeraj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    如果您可以写入 DAC 和 LMX 寄存器、则可以对 LMX 进行编程、以便向 DAC 输出有效时钟、然后对 DAC 进行编程、使其在恒定输入模式下运行(无需来自 FPGA 的数据)、然后对 NCO 进行编程并获得输出音调。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    这可以使用 DAC GUI 来实现吗? 这在 DAC 的文档中是否称为其他内容?

    我在 GUI 或文档中的任何位置都找不到它提到过。

    谢谢、

    进行了比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    是否是 GUI 中 DAC38RF8x->SERDES 和通道配置->SERDES 通道测试->SERDES 测试模式下的选项"Alternating 0/1 Pattern"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    请参见随附的。

    Jim

    e2e.ti.com/.../DAC38RF82_5F00_NCO_5F00_Only_5F00_Test.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、

    并非所有英雄都穿着海角。 除非您这样做、否则这将是极好的。

    感谢您回答到目前为止我至少4个问题。

    进行了比较