This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7042:ADS7042的最大模拟输入电流

Guru**** 2944410 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/765089/ads7042-maximum-analog-input-current-of-ads7042

器件型号:ADS7042

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 ADS 7042 AIN_P、AIN_N 输入引脚的最大输入电流。

请告诉我 ADS7042 AIN_P、AIN_N 输入引脚的最大输入电流。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、hasebe - san、

    一般而言、您应考虑将 ADS7042的最大输入电流限制为10mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TOM-SAN、

    感谢你的答复。
    我理解您的意见。
    我将向我的客户解释此评论。

    此致、
    哈塞伯